This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28951:如何解决出现100%占空比的 OUTC 和 OUTD 的问题、在数据表中找不到。

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28951, UCC28950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1402839/ucc28951-how-to-solve-the-issue-of-outc-and-outd-occurring-100-duty-cycle-can-t-find-in-datasheet

器件型号:UCC28951
Thread 中讨论的其他器件: UCC28950

工具与软件:

尊敬的 Expert:  

关于 UCC28951、如何解决根据 UCC28950中发生的100%占空比的 OUTC 和 OUTD 问题?

我在数据表中找不到相关说明、 您是否有任何材料或应用手册可供分享?

最好的慢跑、KPK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的查询正在审核中、我会尽快回复您。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有一份应用手册描述了您在 UCC28950中讨论的问题。  本应用手册还解释了、解决该问题的方法是在需要90%以上占空比的应用中切换到 UCC28951。

    https://www.ti.com/lit/pdf/slua853

    在 UCC28950中、如果您希望避免此问题、可以选择变压器匝数比、以便在最小电压下最大占空比小于90%。  我建议选择70%-80%的最大占空比。  以下链接将为您提供应用手册、其中介绍了如何在相移全桥中设计 UCC28950和 UCC28951。  这里甚至有一个部分介绍了 如何根据最小输入电压选择变压器匝数比。  

    https://www.ti.com/lit/pdf/slua560

    此致、