This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25751:有关设置 USB 数据配置的问题

Guru**** 2814275 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1398304/tps25751-questions-about-setting-usb-data-configuration

器件型号:TPS25751

工具与软件:

我想使用 TPS25751设计两个类似的电路板、如下所示。

我已经看过 IC 的数据表、并且我认为我已经理解接线对电源等的工作原理、但是我仍然不确定 USB 数据通信的设置如何工作。

第一个电路板是这两个电路板中更简单的一个。 它需要从墙上电源获取5V 3A 电压才能为 iPad 充电、并且需要为 iPad 连接耳机。

1.我可以直接将 USB 音频设备的 D+/D-线路连接 到连接到 iPad 的端口(USB-C female #2 )吗?

2:在此场景中、我不使用 USB-C PD、仅为5V 3A、是否有更基本的 IC 可以完成我在此处尝试的操作(电源:电源、数据:UFP)?

浏览 TI 网站、好像只有 PD 芯片可以作为 UFP 的时候充当 Source。

第二块电路板与第一块电路板类似、但 iPad 由12V 桶形插孔供电、而且它还需要连接 iPad 与 PC 以进行文件传输等的选项

我想这可以通过使用 USB 2.0多路复用器实现、在该多路复用器中、iPad 可以通过电路板上的物理开关或 MCU GPIO 在连接到 PC 和 USB 音频 IC 之间交换。

3:是否可以在 USB 音频的 UFP 和计算机的 DFP 之间切换连接到 iPad 的设备、将 USB-C 母头#2更改为 USB 音频 IC 的 UFP? 如果是、如何实现? MCU 是向 PD 控制器发送数据、还是控制其 GPIO 来实现这一点?

如果我可以提供任何其他信息进行说明、请告诉我。

谢谢!
Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matt:  

    感谢您联系我们!

    我将在下周早些时候查看方框图并提供反馈。  

    此致、  

    Aya Khedr

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你、Aya! 期待听取您的反馈。

    祝您周末愉快!
    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matt:  

    感谢您的耐心。  

    我正在审查中、明天就给您答复。  

    此致、  

    Aya Khedr  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matt:  

    感谢您的耐心。 请参阅我的以下评论:

    第一个电路板:  

    • 电源功率要求(电压和电流)是什么?
    • TPS25730 是一款仅受电 PD 控制器、通常用于桶形插孔替换应用。 它可以与 USB-C #1一起使用。  
    • 另请注意、需要3.3V 电源来为 PD 控制器供电。 我不确定 MCU 的电源要求是多少、但也可以使用同一个3.3V 电压轨为 MCU 供电。  
      • Unknown 说:
        1. 我是否可以将 USB 音频设备的 D+/D-线路连接 到连接到 iPad (USB-C 母头2)的端口?
        [/报价]是的、这应该没问题。  
    • [报价用户 id="618533" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1398304/tps25751-questions-about-setting-usb-data-configuration "]

      2:在此场景中、我不使用 USB-C PD、仅为5V 3A、是否有更基本的 IC 可以完成我在此处尝试的操作(电源:电源、数据:UFP)?

      [/报价]仅对于 Type-C (非 PD)、源数据角色为 DFP、而接收数据角色为 UFP。 对于拉电流 DFP、需要 PD 控制器。 TPS25751非常适合于此!

    第二个电路板:

    • 电源功率要求(电压和电流)是什么?  
    • [quote userid="618533" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1398304/tps25751-questions-about-setting-usb-data-configuration 是否可以交换 iPad 连接的设备、将 USB-C 母头#2从 USB 音频 IC 的 UFP 更改为计算机的 DFP? 如果是、如何实现? MCU 是向 PD 控制器发送数据、还是控制其 GPIO 来实现这一点?
      [报价]

      TPS25751仅适用于单端口。 我们拥有双端口 PD 控制器、可以更好地满足您的应用需求。 查看 TPS65988DK

      通常、PD 控制器可以是 DRD (双角色数据)、并从 UFP/DFP 交换。

    此致、  

    Aya Khedr