This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76905EVM:FET 控制配置

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1401883/bq76905evm-fet-control-configuration

器件型号:BQ76905EVM
主题中讨论的其他器件:EV2400

工具与软件:

用例1

FET 选项:0x901E:0b000 0110

启用保护 A:0x9024:0b0011 1000

OCD1:0x9038:0x1E

OCD2:0x903A:0xF

SCD:0x903C:0x04

观察结果:

1. OCD1、OCD2和 SCD 放电 MOSFET 成功断开。

2.如果电流降至 OCD2以下:放电 MOSFET Re 连接成功

3.如果主机想要断开并重新连接 MOSFET 以进行其他保护, 它失败了。

用例2:

FET 选项:0x901E:0b0011 0110

启用保护 A:0x9024:0b0011 1000

OCD1:0x9038:0x1E

OCD2:0x903A:0xF

SCD:0x903C:0x04

观察结果:

1. SCD 放电 MOSFET 断开成功。

2.如果电流降至 SCD 以下: 放电 MOSFET Re 连接!! 即使电流在 OCD1和 OCD2范围内也是如此。

我们的要求

AFE 要处理的 SCD、OCD1、OCD2断开连接

2.如果电流降低到80A 以下,重新连接主机。

3、主机应处理其他与保护相关的断开和重新连接。

4.而体二极管保护仍然具有更高的优先级。

请针对上述要求建议适当/正确的寄存器/FET 选项配置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pranav、

    [报价用户 id="571789" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1401883/bq76905evm-fet-control-configuration "]

    观察结果:

    1. OCD1、OCD2和 SCD 放电 MOSFET 成功断开。

    2.如果电流降至 OCD2以下:放电 MOSFET Re 连接成功

    3.如果主机想要断开并重新连接 MOSFET 以进行其他保护, 它失败了。

    [报价]

    如果要控制 MOSFET 的断开/重新连接、需要启用 Settings:Configuration:FET Options[HOST_FETOFF_EN] 和  Settings:Configuration:FET Options[HOST_FETON_EN] 位。 您提到您有0b000 0110、但您似乎 没有设置这些位。 因此、您无法使用主机命令控制 FET。

    [报价用户 id="571789" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1401883/bq76905evm-fet-control-configuration "]

    1. SCD 放电 MOSFET 断开成功。

    2.如果电流降至 SCD 以下: 放电 MOSFET Re 连接!! 即使电流在 OCD1和 OCD2范围内也是如此。

    [报价]

    是否触发了保护功能? 您能否提供有关测试、测试期间和测试后触发的保护的详细信息?

    您能否提供.gg 文件、以便我可以查看您的设置?

    此致、

    Luis Hernandez Salomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否触发了保护? 您能否提供有关测试、测试期间和测试后触发的保护的详细信息?

    >您能否提供.gg 文件以便我查看您的设置?

    我没有.gg 文件、因为我们通过 I2C 通过主机控制器与 AFE 进行通信。

    是、将触发保护、但不会断开放电 MOSFET、仅设置电池状态寄存器中的 SS 警报位。

    以下 是用于 启用 OCD1、OCD2和 SCD 保护 DSG 断开的配置:

    FET 选项:0x901E:0b0011 0110

    启用保护 A:0x9024:0b0011 1000

    OCD1:0x9038:0x1E

    OCD2:0x903A:0xF

    SCD:0x903C:0x04

    此电流 最初被设定为正常运行范围、然后逐渐增加 至 OCD2限值。  仅在电池状态寄存器中设置 SS 警报位、并且 不会断开 DSG。

    根据数据表、我们提到器件可以自主工作和手动模式处理所选故障、我们已在 AFE 中配置 OCD1、OCD2和 SCD 故障以实现自主控制、其他故障将由主机控制器处理。  

    请共享正确的寄存器设置、以配置 针对 OCD1、OCD2和 SCD 故障的自主 AFE 控制。

    其余故障将由主机控制器处理。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pranav、

    您是否能够使用 EVM 或 EV2400与器件通信? 拥有.gg 文件将使您更容易理解您的所有设置。

    现在、对于您写下的内容、我将在明天分析并提供一些反馈(如果有)!

    此致、

    Luis Hernandez Salomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们与定制电路板合作、其中主机 MCU 通过 I2C 与 AFE 芯片连接、我们能够与芯片通信并读取电压、电流和温度值。

    仅主机和 AFE 控制 FET 时出现问题、如上文所述。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pranav、

    如前所述、您没有设置主机控制位。  FET Options : 0x901E : 0b0011 0110应该是0b0111 0110如果你想用主机命令控制 FET。

    我认为、如果您能在本次测试期间提供寄存器的日志将会很有用。 很难知道会发生什么情况。 安全警报/安全状态/电池状态最好记录在日志中。 还想分享您的原理图吗?

    此致、

    Luis Hernandez Salomon