This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5143A-Q1:单输出配置中出现意外的仿真性能行为

Guru**** 2560070 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5143A-Q1, LM5148

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1402160/lm5143a-q1-unexpected-simulation-performance-behavior-in-single-output-configuration

器件型号:LM5143A-Q1
Thread 中讨论的其他器件: LM5143LM5148

工具与软件:

您好!

我将仿真配置为双相单路输出的 LM5143A-Q1。 虽然我的输出在某种程度上接近我的目标、但是某些相关波形无法累加。 我的应用是5V IN、1V OUT 和10A OUT。 我附上了支持分析和设计文件。 我的调查结果如下:

  1. 我的目标输出为1V/10A。 我已适当设置了反馈网络、并且我尝试了几种电阻比变体、但我继续测量1.144V。 这将得到11.44A 输出。 无论 我尝试何种操作、我都无法稳定至1V。 这很奇怪。
  2. 随着我接近稳定状态、PG1在短时间内保持高电平、然后变为低电平。 PG2始终为低电平。 这种行为似乎不正确、尤其是因为行项目#3。  
  3. 就在 PG1转换为低电平时、SW 节点1似乎停止开关、而 SW 节点2继续开启。 在下图中、这种情况下 SW 节点2的电感器导通、而另一个 SW 节点1电感器停止。 也许我是对单输出操作的误解、但我认为这两种操作的行为是平等的。

仿真很慢、所以我已经保存了一些 trans 文件。

非常感谢此电路的任何反馈。 谢谢你。

e2e.ti.com/.../LM5143_2D00_Q1-Schematic.pdf

e2e.ti.com/.../5633.LM_2800_2_2900_5143_2D00_Q1-quickstart-design-tool-_2D00_-revB2.xlsm

e2e.ti.com/.../LM5143_2D00_Q1_5F00_PSPICE_5F00_TRANS.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jason:

    我们拥有可处理10A 电流的较低电压转换器(带集成 FET)、因此、成本更低、尺寸更小。 无需使用额定电压为65V 的控制器进行两相设计。

    此致、

    TIM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请注意、在两相单输出设置中、PG1是电源正常信号、不使用 PG2 (保持低电平)。 由于 PG 上拉至 VCC、因此在检测到 FB 为低电平之前、它可能会在启动时变为高电平。

    考虑到反馈电阻为49.9k 和75k、输出应为0.9992V。

    不确定 SW 波形会发生什么情况-由于 DEMB 被拉至高电平、它应该在 FPWM 下运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我是否应该费心启用 SW2来实现? 那么、将 Vout2与 Vout1绑定有什么意义?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    取决于您是否需要两相。 如果您只需要一个相位、则可以选择 LM5148 (如果需要、可以将其堆叠到两个相位)。

    通常、如果输出电流超过2030A (取决于最大输入电压、Fsw、最高环境温度等)、我们只需要两个相位。

    您可以使用这些快速入门计算器帮助进行单相或两相设计:  

    https://www.ti.com/tool/LM5143DESIGN-CALC 

    https://www.ti.com/tool/LM5148-LM25148DESIGN-CALC 

    如果您为您的应用发送了部分完整的文件、我可以建议合适的 MOSFET 和电感器器件型号。 另外、请看一下控制器数据表中的应用电路示例。

    此致、

    TIM