请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ76952 工具与软件:
尊敬的先生:
BQ IC 将承受的每节电池的最大电芯电压 V 是多少。

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
尊敬的先生:
BQ IC 将承受的每节电池的最大电芯电压 V 是多少。

尊敬的 Rahul:
1. 根据您的信息、我们可以在 VC0和 VC1之间施加10V 的电压吗?[/QUOT]是正确的、只要其他10V 电芯电压的总和不超过相对于接地的+85V。
2. 假定最大值。 相对于接地的电压将超过85V、但小于95V。 此后会有多长时间导致损坏?但不建议这样做 BQ76952高压应力报告为您提供有关这方面的更多信息。
此致、
[/quote]
Alexis