This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:每节电芯的最大电芯电压

Guru**** 2455560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1403664/bq76952-maximum-cell-voltage-as-per-cell

器件型号:BQ76952

工具与软件:

尊敬的先生:

BQ IC 将承受的每节电池的最大电芯电压 V 是多少。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rahul:

    每个电芯没有最大的电芯电压、但是相对于接地的最大电压不能高于+85V

    此致、
    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI 专家:

    感谢您的答复。

     请评论以下几点

    1.根据您的信息,我们是否可以在 VC0和 VC1之间施加10V 的电压,它是否能够承受?

    2.假定最大值。 相对于接地的电压将超过85V、但小于95V。 在哪一段时间之后、它将会损坏?

    谢谢  

    Rahul Sharma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rahul:

    1. 根据您的信息、我们可以在 VC0和 VC1之间施加10V 的电压吗?[/QUOT]

    是正确的、只要其他10V 电芯电压的总和不超过相对于接地的+85V。  

    2. 假定最大值。 相对于接地的电压将超过85V、但小于95V。 此后会有多长时间导致损坏?

    但不建议这样做   BQ76952高压应力报告为您提供有关这方面的更多信息。

    此致、
    Alexis

    [/quote]