This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28951-Q1:输出不稳定、并在开关时观察到变压器上的一些噪声。

Guru**** 2782445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1404072/ucc28951-q1-output-is-not-stable-and-observing-some-noise-from-transformer-while-switching

器件型号:UCC28951-Q1

工具与软件:

您好!

误差放大器连接下方提供的示例。

使用的值为 Cz= 10nF、Cp = 1500pF 和 Rf = 15K。

我的设计用于3000W 48V 电池充电器。 输出配置为56V 直流。

我将在 RF 和 CP 连接在一起的结点提供反馈信号。 EA+配有2.46V 电压。

当我以非常轻的负载(例如0.3A)加载输出时、我的输出电压会下降几毫秒。 提供的示例、以使之更加清晰。

粉色波形=电源变压器初级绕组

绿色=输出直流电压

黄色= COMP 引脚处的电压(按照标准方法探测)

蓝色=来自加法放大器的反馈信号。

在空载条件下捕获的波形。

连接小型负载时输出(绿色)下降。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的设计是否适用于所有其他负载点?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否、我们尚未测试所有负载点。 我们对高达30%的满载进行了测试、观察到在加载转换器时无法实现电压调节。 我观察到的一点是、当我立即关闭和打开负载时、电压将保持在设定点而不会下降。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能分享一个原理图供审阅吗?

    此致、