This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25798:BQ25798报告资源不佳并停止充电器

Guru**** 2503745 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25798

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1402840/bq25798-bq25798-report-poor-resource-and-stop-charger

器件型号:BQ25798

工具与软件:

您好、 先生、

   我们的 BQ25798充电器、输入电源属于电池、能够提供足够的电流、为4s2p 电池充电、充电器电流为0.5A。 我们发现它在电池充满之前停止为内部电池充电。 我们检查寄存器、它会报告不良资源错误。 我们重置所有寄存器或重新安装内置电池,它将无法重新充电电池。 只需要重新安装输入电源资源,它可以充电器。

   随附了我们的电源方框图和原理图。

e2e.ti.com/.../Charger-_2800_BQ25798_2900_.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dennis:

    这很奇怪。  仅在初始上电时检查电源不良、以查看 VBUS 是否降至3.4V 以下。  输入外部蓄电池保护器是否可能正在打开?

    此致、

    Jeff  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

       外部电池运行良好、我们将 VINDPM 的值降低到9.6V、并在两天内进行了测试、它运行良好、不会再次出现此问题。  由于我们需要频繁更改外部电池电源、我们的软件工程师每2秒设置一次该寄存器、我认为这不是一种好的方法、您能给我们一些建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dennis:

    我不明白减少而不是增加 VINDPM 如何防止电源不良、但如果它起作用、请选择它。  VINDPM 在启动时自动设置、并且不会改变、直到输入电压低于然后回到 UVLO 以上、即 VBUS 移除/连接。

    此致、

    Jeff