This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS73801:ESD 二极管限值和 CFF

Guru**** 2386620 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1404292/tps73801-esd-diode-limit-and-cff

器件型号:TPS73801

工具与软件:

主要问题是从软启动电容器 CFF 耗散到 FB 引脚上 ESD 二极管的能量、即 ESD 二极管在电容器放电时是否可以处理。 能否就此问题作出澄清?

VIN = 16V

VOUT = 15V

C78最初为0.001uF

C78更改为0.1uF

此致、

-凯文  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    由于这是在关断期间发生的情况、因此实际上这是一个非常简单的仿真设置和运行。  下面显示的是反馈网络和最小 Cout。  15欧姆电阻器代表该1A LDO 在15V 输出时的最小阻性负载。  根据您的 Cff 值、Rload 和 Cout、您可能会也可能没有问题(但根据一些快速仿真结果、它在我看来不是这样)。  100nF 的负瞬态电 压只达到-7V 绝对最大值条件的一半。  如果您在大于10uF 的负载下运行、则这不是问题。  我看到问题的唯一方法是、如果您在以最小 Cout 运行的情况下将反馈分压器电阻增加一个数量级或更多。

    谢谢!

    Stephen