This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28740:使用 UCC28740D 的电路中电源被切断的异常运行。

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1404119/ucc28740-abnormal-operation-in-which-the-power-supply-is-cut-off-in-a-circuit-using-ucc28740d

器件型号:UCC28740

工具与软件:

您好!

我们目前正在调查一种异常操作、在该操作中、使用 UCC28740D 的电路中电源被切断。

我想根据内部信息(电路图、波形、布局等)进行查询、是否可以向您发送私人消息或电子邮件?

谢谢!

Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    我向您发送了一封私人消息、以便跟进此情况。

    谢谢你