This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5023:短路期间的过压保护锁存器

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5023

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1403777/lm5023-over-voltage-protection-latch-during-short

器件型号:LM5023

工具与软件:

您好!

我目前正在从事高电压反激式设计。 我们的电路运行良好、但是在测试过程中遇到了一个不理想的问题。  当我们对输出短路(UL 测试)时、我们会看到 QR 引脚上发生过压事件。   DUT 会受到保护、但 LM5023不会解锁以允许 DUT 加电。  是否可以采取任何措施来消除 OVP 锁存保护。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joe。

    感谢您联系我们。

    遗憾的是、我认为不能消除锁存功能。  

    如果该情况导致触发 OVP 故障、则 VCC 需要放电至 VRST (5V 典型值)以下、然后才能重新启动。  如果超出过载条件、VCC 需要放电至 VCCOFF (典型值7.5V)以下、然后才能重新启动。   

    如果 OVP 锁存故障响应在此输入周期内确实导致关断、则您可能需要更快地对 VCC 放电、以便它可以降低至 VRST (典型值为5V)以下以重新启动。  这可以通过减少 VCC 电容或添加一个可更快拉低 VCC 的电路来实现。 我不认为此 IC 具有没有锁存功能的自动重启功能。

    此致、

    Harish