This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65987DDK:TPS65987DDK 上没有反应

Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65981, TPS65987DDK, TUSB542

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1399209/tps65987ddk-there-is-no-reaction-on-tps65987ddk

器件型号:TPS65987DDK
Thread 中讨论的其他器件: TUSB542、TPS65981、TPS65987

工具与软件:

您好!

我设计并制造了一个 USB 集线器。 当我插入 USB 设备时、它可以正常工作。 我使用了 TPS65987DDK、并通过外部电源为电路板供电。 当我 关闭 外部电源时、TPS65987DDK 应该切换到 USB 电源 Vusb、但事实并非如此。 此外、我将 GPIO 1配置为 TUSB542的电缆方向事件、如果我更改电缆方向、则没有反应。 我认为 TPS65987DDK 无法正常工作。 我在下面附上了方框图和原理图。  

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gorkem:

    请共享用于配置 PD 控制器的.pjt 文件。 此外、您在使用哪个 GUI?

    [报价 userid="577039" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1399209/tps65987ddk-there-is-no-reaction-on-tps65987ddk "]当我 关闭 外部电源时、TPS65987DDK 应切换到 USB 电源 Vusb、但事实并非如此。 [报价]

    确保将 PD 控制器配置为供电方和受电方、并且可以接受角色交换。 另外要认识到、如果您通过 VIN3V3供电并断开电源、USB 连接可能会断开然后重新连接、PD 控制器将暂时断电。

    如果电源完全关闭、器件将需要支持电池电量耗尽模式、因此请确保 ADCIN 配置支持在此模式下运行。

    [quote userid="577039" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1399209/tps65987ddk-there-is-no-reaction-on-tps65987ddk 此外我还为 TUSB542配置了 GPIO 1作为电缆方向事件、如果我更改电缆方向则没有反应

    确保正确配置 GPIO 事件。 检查输出状态(开漏等)并确保使用的事件正确。 如果您提供了您使用的.pjt、我也可以看一下。

    谢谢。此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christopher:

    请分享用于配置 PD 控制器的.pjt 文件。 此外、您在使用哪个 GUI?[/QUOT]

    很遗憾、我无法保存工程、在 save_json_handler 中、会出现错误" File "acConfigurationGui.py"、第3220行。 我始终下载 bin 文件以上传至 EEPROM。

    但我添加了 我在 TPS65981_2_6_7_8应用自定义6.1.4中更改的屏幕截图。 工具。

    另外、如果您是通过 VIN3V3供电并切断电源、则 USB 连接可能会中断再重新连接、PD 控制器将暂时断电。

    我测量了 LDO_3.3V、当我关闭外部电源、USB 连接下降、但 LDO_3.3V 上仍然存在电压 (由于 VBUS)、因此 PD 控制器应工作并应交换电源角色。

    外部电源完全关闭、但 Vbus 仍处于活动状态、应向系统供电。 在这种情况下、我是否需要电池电量耗尽模式?

    我附上了下面的屏幕截图。 起初、我选择 TPS65987DDK 和双角色端口(DRP)、首选电源。

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gorkem:

    您是否根本无法保存 pjts、或者它是否特定于此配置? 这似乎不寻常。

    您是否多次翻转了电缆? GPIO 完全不会做出反应?

    您看到 GPIO0变为高电平了吗? 或者它是否也保持低电平。

    如果将其置为无效(将初始值设置为0x0)并上传新的二进制文件、它是否会保持低电平?

    我想知道是否有闪烁错误。

    您是否已经有 EVM?

    您的系统的主要电源角色是什么? 我可以向您发送用于测试电缆方向事件的基本配置。

    谢谢。此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    在您告诉我 ADCIN 配置后、我将其从 BP_NoWait 切换到了 BP_Waitfor3V3_INTERNAL、TPS65987DDK 就会做出反应! 当我关闭外部电源时、Vbus 为电路供电、没有问题、我可以进行数据传输。 但仍存在电缆方向检测仍无反应且外部电源不会为 UFP 器件充电等问题。  

    您是根本无法保存 pjts、还是特定于此配置? [报价]

    所有项目都是一样的、我无法保存任何项目。

    您是否已多次翻转电缆? [报价]

    是的,我没有反应。 它显示两种方向的电压为1.6V。

    您看到 GPIO0变为高电平了吗? 或者它是否也保持低电平。[/报价]

    两种方向的电压均为0.1V。

    如果您将其置为无效(将初始值设置为0x0)并上传新的二进制文件、它是否保持低电平?
    [/quote]
    [/quote][/quote]

    我将其设置为初始值0x0、没有任何变化。 此外、我尝试了开漏输出启用和禁用、仍然没有反应。

    您是否有 EVM

    不、我没有。

    您系统的主要电源角色是什么?

    第一个外部电源、拔下它时、系统由 Vbus 供电。

    此致

    [/quote][/quote][/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我可以向您发送测试电缆方向事件的基本配置文件。

    请。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gorkem:

    如果我理解正确、仍然打开的项目是(1)电缆方向和(2)外部电源无法为 UFP 设备充电?

    这对所有项目都是相同的、我无法保存任何项目。

    您在使用哪种 GUI? 您可能需要更新到最新版本(6.1.4)、或者卸载并重新安装 GUI 以使 pjts 保持正常工作。  我不熟悉您看到的问题。

    是的、我没有反应。 该图显示了两个方向的1.6V 电压。

    什么电压总线上拉引脚? 1.8V?  

    变量接收器 PDO 的用途是什么? 它看起来像是5V PDO?  

    请参阅随附的二进制文件和 pjt 文件。

    我在6.1.4 GUI 中使用了这些开关、并能够使用漏极开路和1.8V 上拉电阻正确切换电缆。

    是否确定图像加载正确? 您是否可以从 PD 控制器读取寄存器0x03并报告返回值? 您还可以读取 Boot Flags 寄存器(0x2D)。

    谢谢。此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    我看不到附加的文件。 您确定上传了吗?

    如果我理解正确、仍待处理的项目包括(1)电缆方向和(2)外部电源未在 UFP 设备充电?

    是的、它们都不起作用。  如果外部电源关闭、但外部电源不能为 UFP 器件充电、则 USB 电源可以为电路供电。 我认为" UFP 器件不充电"的问题与"端口控制"选项有关。 我认为我需要更改流程和启动灌电流和拉电流选项。

    您使用的是哪款 GUI?

    TPS65981_2_6_7_8应用程序自定义6.1.4。 工具

    上拉引脚时使用的电压总线是多少? 1.8V?  [报价]

    这话什么意思? 可能是1.8V  

    变量灌电流 PDO 的用途是什么? 它看起来像是5V PDO?  [报价]

    没有任何特殊目的。 有什么影响吗?

    您确定映像加载正确吗? 您是否可以从 PD 控制器读取寄存器0x03并报告返回值? 您是否还可以读取引导标志寄存器(0x2D)。[/QUOT]

    实际上我不确定。 但是、TPS65987可以将外部电源切换到 USB 电源、因此它可以读取我认为是的 EEPROM。 我已附上了寄存器屏幕截图。

    我找不到寄存器0x03、只有0x3寄存器是 mode、它是 app。 此外、我还添加了状态0x1a 寄存器。 它提供有关方向的信息。 第一个是第一个方向、第二个是第二个方向。

    此致。

    [/quote]
    [/quote][/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我只需更改与应用工具文件夹不同的文件位置、即可保存 pjt 文件。 我把它连接起来。

     e2e.ti.com/.../TPS65987DDK_5F00_DRP.pjt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gorkem:

    好像我忘记了附加文件、在这里。

    e2e.ti.com/.../GS_5F00_CableOrientation.bine2e.ti.com/.../GS_5F00_CableOrientation.pjt

    您的意思是什么? 可能是1.8V [/报价]

    我圈出了 SEL 引脚的上拉总线、它看起来是1.8V? 只需尝试确保引脚电压为1.6V

    没有任何特殊用途。 它是否会影响任何东西?

    它应该没问题、但可能是没有必要的。 我会建议将其删除、仅在不需要时使用固定的5V PDO。

    感谢寄存器屏幕截图。 这有点令人困惑。引导标志报告无效区域、但也不报告补丁加载失败。

    您是否还可以读取发射供电方能力寄存器并报告它。

     针对我发送的第一个工程和第二个工程(_15V)进行操作、然后查看是否使用15V 固定 PDO 更新了 Transmit source Capabilities 寄存器。

    e2e.ti.com/.../GS_5F00_CableOrientation_5F00_15V.pjt

    谢谢。此致、

    Chris

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    我会试着让你知道。

    最好的酒廊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gorkem:

    谢谢、期待您的回复。

    谢谢。此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:  

    我已将您的第一个 bin 文件上传至 EEPROM、我认为电缆方向是固定的、因为我检查了 SEL 引脚上的电压、当我更改方向时、它会在0V 和1.6V 之间切换。 但状态0x1a 上的消息未更改。  

    还有另外一个新行为。 当我把 Android 手机插到 UFP 接口,闪存插到 DFP 接口,外接电源供电时,手机就开始充电了。 但电流持续变化、波动幅度为0.088A 0.3A 0.580A 0.088A。这会使手机不断充电而不进行充电。 此外,我无法在 Android 手机上看到闪存。 我以前正在从手机读取闪存。

    我有一个问题、当您想保存 bin 文件时应该选择哪个选项? 是否具有完整闪存映像? 低区域(最小接头? 还是低区域(完整标头)?

    您还可以阅读并报告发射源能力寄存器吗?

    这适用于您的第一个 bin 文件。

    这适用于第二个 pjt 文件、即15V。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更新!!!

    Chris、您好!

    我想更新最后一个帖子。 我不知道为什么、但当前的通量却消失了。 现在是固定的,给 UFP 充电1A 但现在有2个问题。 其中一个是现在没有数据,我看不到我手机上的闪存盘,我以前能看到。

    另一个问题是,如果我先打开外部电源,然后我连接了手机,它可以为手机充电。 但是,如果我在移动连接时关闭外部电源,然后我再次打开外部电源,它不再充电。

    我已经添加了电源路径状态(0x26)的一些附件、并在下面写下了它们的相应说明。

    1.这是我首先打开外部电源的第一步,之后我连接了 UFP 移动。 在这种情况下、手机会充电。

    2、第二步我关闭了外接电源,但手机仍然连接,手机给电路供电。

    3.在最后一步,再接通外接电源,手机仍然保持连接。 但外部电源不再为移动设备充电。 我必须断开移动设备与电路的连接、然后再次将其连接以便再次充电。 可能问题在于端口控制(0x29)配置。

    此外、我对端口配置(0x28)我更改 USB 配置(0x28) USB3双数据角色和端口配置 DFP、UFP 和 DRP 进行了一些试验。

    双重角色与 UFP 比较--- 仅限数据
    双角色与 DRP--- 仅充电
    双重角色与 DFP ----使用外部电源没有任何反应,当我关闭外部电源时,数据处于活动状态
    没有双重角色而不是 DRP -仅充电
    没有双重角色而不是 UFP --只充电
    没有双重角色而不是 DFP--只充电  

    双角色、DRP、快速角色交换、启动切换为受电方与启动切换为 UFP --使用外部电源充电、数据在没有外部电源的情况下变为活动状态。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gorkem:

    感谢您检查这两个项目。 这是为了确认问题与刷写无关、我们可以看到 TX 供电方电容发生了变化。

    我收到一个问题、当您要保存 bin 文件时、应选择哪个选项? 是否具有完整闪存映像? 低区域(最小接头? 或低区域(完整页眉)?[/QUOT]

    如果您使用 SPI 闪存、则需要使用.bin 格式的完整闪存映像。


    当您说"移除和打开外部电源"时、这是否对应于开启和关闭 VIN3V3引脚的电源?

    如果器件在步骤2中断电、我们可以看到电源路径从输出(拉电流)切换到输入(灌电流)。 在第3步中、即使施加外部电源、我们也会保持输入(SINK)状态。

    我认为 这里可能发生的情况:

    1. 通常、当手机处于电源状态时、手机或设备会通过向远端发送"电源角色交换"消息来尝试成为受电方。 如果远端未响应或拒绝该消息、电源角色将保持不变、并且手机将停止尝试更改电源角色。
      1. 该手机可能会在步骤2中尝试电源角色交换、但由于没有外部电源、因此会失败。 如果可能、您需要在此事件期间捕获 PD 日志以确认此行为。
      2. 在第3步中、一旦加电、 您可以尝试使用"SWSr" 4CC 命令使 TPS65987尝试切换为源 .
      3. 此时、您还需要检查寄存器0x26中的 PowerSource 字段。 如果设置了 DeadBattery 标志、PD 控制器将限制其供电能力。 此时可能需要发送"DBFg"命令、以清除"SWSr"命令之前的电池电量耗尽标志 .
        1. 我们在通过 VBUS 供电且 VIN3V3未通电时设置电池电量耗尽标志、因此 PD 控制器由 VBUS 电源轨供电。 在此期间、我们会限制源输出能力、因此需要在施加外部电源后立即清除。

    双角色 vs ufp---- 仅数据[/报价]
    双角色与 DRP--- 仅充电
    双重角色与 DFP --外部电源没有任何反应、当我关闭外部电源时、数据处于活动状态[/报价]

    对于这三种情况、您可以读取 Status 0x1A 寄存器吗? 我主要希望查看每个案例中的数据角色。

    请尝试附加的项目、它与"电缆方向"项目相同、唯一的更改是将"Initiate swap to Xfp"更改为"Initiate swap to Xfp"。 如果您没有首选数据角色、并希望连接的设备驱动数据协商、则可以取消选中"Initiate swap to Xfp"两个选项。 切勿同时为"数据"或"电源"选中它们、因为您可能会在循环中结束。

    e2e.ti.com/.../GS_5F00_SwaptoUFP.bine2e.ti.com/.../GS_5F00_SwaptoUFP.pjt

    谢谢。此致、

    Chris

    [/quote]
    [/quote][/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    它现在正在使用您的最新 pjt 文件进行充电和数据传输!!  但是、当我关闭外部电源并再次打开时、它不会充电、如果我关闭和打开外部电源、则不会消耗任何电流。

    另外还有一个问题。 当我连接手机时,它可以充电和传输数据没有问题,但当我连接平板电脑时,有相同的配置,它充电,但没有数据通信。 当我关闭外部电源时、就会出现数据通信。 我检查了状态(0x1a)、数据角色为 PD 控制器为 DFP"。 如果关闭外部电源、数据角色将变为 PD 控制器为 UFP 或端口已禁用/断开"。

    此时、您还需要检查寄存器0x26中的 PowerSource 字段。 如果设置了 DeadBattery 标志、PD 控制器将限制其供电能力。

    是的,你是对的,我附加了 PPS (0X26) DBflag 的屏幕截图设置时,我关闭,并保持那里,即使再次打开。  

    [报价 userid="416726" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1399209/tps65987ddk-there-is-no-reaction-on-tps65987ddk/5365788 #5365788"] 此时可能需要发送"DBFg"命令、以清除"SWSr"命令之前的电池电量耗尽标志 .

    我发送了这个命令和修正! 那么、如何在配置中自动执行它呢? 我还在此行为期间附加了 PD 日志事件;

    1.它从外部供电和移动连接开始,

    2.关闭外部电源、

    3.开启外部电源,  

    4.拔下移动连接并重新连接,以便再次开始充电。

    e2e.ti.com/.../PD_5F00_log_5F00_event.csv

    这是否对应于为 VIN3V3引脚通电和断电?

    我的意思是关闭外部电源。  

    然后再关闭外部电源。

    2.在我关闭并打开外部电源之后。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gorkem:

    但是当我关闭并再次打开外部电源时、它不会充电、如果我关闭并打开外部电源、则不会消耗任何电流。

    能否在这里详细说明一下该行为? 您的意思是电流消耗、VIN3V3上或 PPHV->VBUS->手机电源路径上的电流。

    我的理解:

    1. 从外部电源初始上电
    2. 连接电话
      1. 手机充电和数据正在工作
      2. TPS65987是电源和数据 UFP
    3. 移除外部电源
      1. 手机停止充电并开始供电(?) 数据在工作
      2. TPS65987中的电池电量耗尽(?)
    4. Re -应用外部电源
      1. 没有变化、没有充电、仍然显示数据?

    我基于理解的想法:

    在步骤3和4期间、PD 控制器不会自动更改为电源/充电模式。 如果希望器件在重新施加外部电源时开始提供电源、您有一些选择:

    1. 使用 EC 触发"SWSr"命令、这将使 TPS65987尝试将电源角色从受电方切换到供电方
    2. 将 GPIO 配置为"GPIO" Barrel_Jack_Event。 当您希望行为发生时(可能在外部电源上)、触发此 GPIO。 置位后、它将清除电池电量耗尽标志并尝试切换供电方。 请参阅 TRM 中事件的完整说明。   
    我发送此命令并修复了此问题! 那么、如何在配置中自动执行它呢? 我还在此行为期间附加了 PD 日志事件;

    无法将"DBFg"和"SWSr"命令配置为自动触发。 您需要上述 I2C 写入或 GPIO。 GPIO 仅限于 TRM 中所述的行为、因此您可能需要先对其进行测试。

    您要使用什么工具来获取 PD 日志? 似乎没有我要查找的信息。

    如果我理解正确、那么系统仅通过外部5V 或 USB-C UFP 端口供电? 如果禁用了 EXT5V、则端口必须在初始时作为 Sink-UFP 进入、这可能是数据正常工作的原因。 但是、设置了启动切换为 UFP 位、因此即使是 DFP、PD 控制器也应尝试数据交换。

    您还可以通过发送'SWDF' 4CC 命令来触发数据角色交换。

    谢谢。此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    我真的很感谢您帮助我。 我真的很感谢你!  

    我的理解:

    你的理解是完全正确的。  

    将 GPIO 配置为"GPIO" Barrel_Jack_Event。

    我可以这样做、我的板上有多个 GPIO。 为此、我是否必须将外部5V 电压直接连接到 Barrel_Jack_Event GPIO 引脚(我会将外部5V 降压至3.3V、用于 GPIO 引脚)?

    如果我理解正确、系统只能通过外部5V 或 USB-C UFP 端口供电? 如果禁用了 EXT5V、则端口必须在初始时作为 Sink-UFP 进入、这可能是数据正常工作的原因。 但是、设置了启动切换至 UFP 位、因此即使是 DFP、PD 控制器也应尝试数据交换[/报价]

    您正在谈论平板电脑外壳?

    我需要说明的 是、我的主要目标是让这个电路在平板电脑上工作。 我认为手机和平板电脑是相同的,如果它在手机上工作,那么它将在平板电脑上工作。 但我认为它们彼此不同。  

    您也可以通过发送'SWDF' 4CC 命令来触发数据角色交换。

    当我发送 SWDF 命令时、我被拒绝"RESET_CMD"

    我可以使用 GPIO (如"GPIO" Barrel_Jack_Event)触发数据角色吗? 如果是、我应该配置哪个事件?

    您要使用什么工具来获取 PD 日志? 似乎没有我要查找的信息。

    我使用相同的自定义工具。 我附上了屏幕截图。 我只需以连续模式读取日志并保存它。

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gorkem:

    我可以这样做、我的电路板上有几个 GPIO。 为此、我是否必须将外部5V 电压直接连接到 Barrel_Jack_Event GPIO 引脚(将 GPIO 引脚的外部5V 降压至3.3V)?

    您应该降压至3.3、因为建议的最大值为 LDO_3V3。 您决定连接它的位置。 如果您希望事件在外部5V 上电时触发、则可以。 如果您需要其他时间、可能需要将其连接到其他地方。

    您正在谈论平板电脑机箱?

    [报价 userid="577039" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1399209/tps65987ddk-there-is-no-reaction-on-tps65987ddk/5370002 #5370002"]

    当我发送 SWDF 命令时、我被拒绝"RESET_CMD"

    我可以使用 GPIO (如"GPIO" Barrel_Jack_Event)触发数据角色吗? 如果是、我应该配置哪个事件?

    [报价]

    拒绝的请求

    1.如果端口已经是 DFP:请先检查状态寄存器数据角色

    2.端口伙伴拒绝 swap 命令:PD 日志将提供此信息。 如果远端拒绝、我们在数据交换方面做得不多。

    否、SWDF 命令没有 GPIO。

    我正在使用相同的自定义工具。 我附上了屏幕截图。 我只是在连续模式下读取日志并保存它。

    哦、此日志不是 PD 日志。 PD 日志需要使用特殊工具来解码通过电缆传递的 USB-C PD 消息。 这是一个状态日志、没有提供我正在寻找的合同的相关信息。 您是否有 PD 分析仪?

    谢谢。此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    如果端口已是 DFP:请在收到之前检查状态寄存器数据角色

    这是状态的屏幕截图。 第一个屏幕截图是使用外部电源的、第二个屏幕截图是不使用外部电源的。

    端口合作伙伴拒绝交换命令:PD 日志将提供此信息。 如果远端拒绝、我们在数据交换方面无法做太多事情。

    这与平板电脑本身有关吗? 如果我尝试不同品牌的平板电脑该怎么办? 结果将相同?

    您是否有 PD 分析器?

    很遗憾、我没有 PD 分析器。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gorkem:

    感谢屏幕截图。

    我给了你错误的命令来尝试。 在本例中、我们希望是 UFP、因此您应该尝试 SWUF 命令、而不是 SWDF 命令。

    谢谢。此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    如果远端拒绝、我们在数据交换方面无法做太多事情。

    该电路适用于 iPad pro 2022等某种平板电脑、但不适用于 RedMi SE 2023平板电脑。  它可能与电力输送规格有关。  

    我们希望成为 UFP、因此您可以尝试使用 SWUF 命令

    会出现相同的结果"RESET_CMD"。

    非常感谢您的努力、问题已解决。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢您的努力、问题已解决。

    好的、我现在关闭该主题帖。

    如果您有相关问题、请随时重新打开此主题。 如有新问题、请提交新的 E2E 主题。

    谢谢。此致、

    Chris