This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR66410:查找切换器件

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS51383, LMR66410, LMR36501, TPSM365R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1403941/lmr66410-looking-for-switchover-device

器件型号:LMR66410
主题中讨论的其他器件:TPS51383

工具与软件:

大家好、团队

客户正在寻找 具有以下特性的降压直流/直流转换器。

  • 当 PG 被拉高时从 LDO 切换到 DCDC
  • 输入电压:3.6V-40V
  • 输出电压:3.3V
  • IOUT:100mA

如果输入电压高达40V、TPS51383将满足要求。  

此致
Koyo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Koyo:

    LMR66410具有36V 的 VIN 限制、TPS51383具有24 V 的 VIN 限制。  

      如果您需要模块、我会建议使用 LMR36501或 TPSM365R1、因为这些器件可以满足您的设计要求。

    谢谢!

    Joshua Austria.