This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5910YKA18EVM:LDO 测量环境

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: THS3120EVM, LM317

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1403932/lp5910yka18evm-ldo-measurement-environment

器件型号:LP5910YKA18EVM
主题中讨论的其他器件:THS3120EVMLM317

工具与软件:

大家好、团队成员:

我们希望测量 LDO PSRR。 对于我们的测量、我们希望使用示波器进行检查。

1.首先设置、我们使用 THS3120EVM 生成直流+交流电压信号。 和删除了 LP5910EVM 的 Cin、如培训视频所述。  

对于示波器测量结果、(ch1黄色是输入、ch2蓝色是输出、使用交流耦合):

200mA 负载

300mA 负载

您可以看到输入侧存在尖峰。

2.第二种设置、通过线性稳压器 LM317提供直流电源

示波器测量 结果(ch1黄色是输入、ch2蓝色是输出、使用直流耦合):

100 mA 负载:

200mA 负载

我的问题是这个

1.如何 缓解这些尖峰?

2.我们是否提供 LDO 测量环境? 我找到下面的培训视频、但想仔细检查一下我们是否更新了设置。

https://www.ti.com/zh-tw video/4459556475001.

3.我们的目的是输入可能是10kHz 交流信号1Vpk-pk、然后看到可能是0.1Vpk-pk  10kHz 交流信号。 我们可以得出频率为10kHz 时的 PSRR =-20dB。

此致、

罗伊