This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ4050:对于12V 48AH 电池、设置 RSOC = 0%、以在更高的电压下出现。

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ4050, BQSTUDIO, GPCCEDV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1401015/bq4050-setting-rsoc-0-to-occur-at-a-higher-voltage-for-12v-48ah-battery

器件型号:BQ4050
Thread 中讨论的其他器件: BQSTUDIOGPCCEDV

工具与软件:

您好!  

我有一个带有4节串联电池的12V 48AH 锂电池和一个使用 BQ4050 IC 的集成 BMS。  

我已将电池连接到 TI EV 2400、后者具有可连接到运行 bqStudio 1.3.101的 Windows PC 的 USB 输出。  

我还在了解设置和配置参数/寄存器位等信息、请耐心等待。  

目前、RSOC 在电池电压约为10V 时达到0%、但当电池电压为11.2V 时、我想 RSOC = 0%。  

我对 BQ4050的理解非常小、因此我必须调整数据存储器中 TD 或 FD 下可能存在的电量监测类参数。  

此外、非常感谢您简单地解释寄存器位 FC、FD、TC 和 TD 的含义。  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果可能、您能否共享电量计设置的.gg 文件、以便我们来看看为什么 RSOC 此时会达到0?

    FC/FD/TD TC 和 FD/TD 位是几对位、用于描述器件何时达到满电荷以及充电何时终止。 对于 FD 和 TD 放电、这采用相同的方式工作。  

    此致、

    Anthony Baldino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、  

    感谢您发送编修。

    在回复您时、我看不到附加文件的选项。  我可以把文件扔在我的原始帖子吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果可能、您能否共享电量计设置的.gg 文件、以便我们来看看为什么 RSOC 此时会达到0?

    FC/FD/TD TC 和 FD/TD 位是几对位、用于描述器件何时达到满电荷以及充电何时终止。 对于 FD 和 TD 放电、这采用相同的方式工作。  

    此致、

    Anthony Baldino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何附加文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Umar、您好!

    当您按"回复"时、会出现一个"插入"下拉菜单。 从那里您可以按"image/video/file"上传 gg 文件。

    此致、

    Nick Richards

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    test.gg.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Nick。  

    我将 gg 文件保存到了我的桌面。  

    我没有看到浏览本地计算机上的文件的选项。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../6837.test.gg.csv

    它在这里。  请忽略前一个链接。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Umar:

    感谢您发送.gg 文件。 我们将开始浏览它、了解为什么电压在10V 时会变为0。

    您能否确认是否在此系统中使用过 GPCCEDV 工具? 如果没有、该工具可以在下面找到:

    https://www.ti.com/tool/GPCCEDV

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、您好!  

    我将通过 GPCCEDV 工具检查并回复您。  

    电池电压达到10V 是标准行为、但我想定制它、使~11.2V 反映0% SOC。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Umar:

    您的应用中存在多大的温度变化? 如果有相当数量的电量、那么我们建议再次使用 GPCCEDV 工具和10V 配置。 如果还没有、我认为您可以通过改变电量计的 EDV0参数来改变这一点。

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、您好!  

    温度变化不大。  我会说+/- 5度。 大约室温。  

    我将尝试调整电量监测计的 EDV0参数。  

    我要摆弄的其他参数是下的参数 TD FD 子类,从我们之前的对话和你的帮助,我现在知道的意思 终止放电 完全/完全放电 流动。  但是、在电池放电时、我注意到当电池电压超过 RSOC 和/或电压阈值设置以将 TD 位设置为高电平时、该位在相应的寄存器中确实被设置为高电平、但电池放电并未终止、这由该位的名称暗示。   

    因此、我想我不了解这些位(TD 和 FD 位)发挥的功能。  如果可以、请告诉我、每项服务的功能都很棒。  

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Umar:

    请告知我们更改 EDV0参数是否能够解决此问题。 此外、我相信我是那个回答了有关 TD/FD 位的单独线程的人、所以如果需要更多解释、请告诉我。

    此致、

    Anthony  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、  

    是的、您的确如此。   

    我对 TD 和 FD 位有几个问题。  

    如果 TD 位设置为高电平、则电池不一定停止放电、正确吗?

    如果需要、那么我想控制电池何时停止放电的主要因素是何时达到电池欠压阈值?

    那么、在这种情况下、TD 位的用途是什么? 是否符合 SBS 规范?

    此外、当 FD 位设置为高电平时、它实际上有什么作用?

    我知道它代表完全/完全放电、但设置为高电平时会发生什么操作?

    一如既往、再次感谢您的投入和帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Umar:

    如果 TD 位设置为高电平、电池不一定停止放电、正确吗?

    是的。

    如果是、那么我假设控制电池何时停止放电的主要原因是何时达到电池欠压阈值?

    电芯欠压保护可以使用[XDSG]位停止放电、从而关闭 DSG FET。 控制电量监测计何时停止放电的主要因素应该是 EDV 值。

    那么、在这种情况下、TD 位的用途是什么? 是否符合 SBS 规范?

    此外、当 FD 位设置为高电平时、它实际上有什么作用?

    我知道它代表完全/完全放电、但设置为高电平时会发生什么操作?

    [报价]

    TD 位应用作终止放电的警报、而 FD 则用作电芯已完全放电的警报。 由于这些值存储在电池状态寄存器中、MCU 主机可以在应用中拉取它们、以确定电池处于何种状态。

    此致、

    Anthony