This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24297:有关 BQ24297的适配器检测的问题

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24297
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1401921/bq24297-question-about-adapter-detection-of-bq24297

器件型号:BQ24297

工具与软件:

检查 BQ24297以进行适配器检测时 R8:bit 6&7、如果已移除并重新连接适配器 、它将无法检测到适配器、第一次显示状态为10 -适配器端口、移除和重新连接后、其状态将为00 -未知(无输入或 DPDM 检测未完成)

是否有方法获得适配器状态的准确更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我们正在检查此问题、明天会有更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    快速更新-我们在实验室中遇到了一些设置问题、导致测试延迟。  现在还在研究这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    您是否有可以发送以供审阅的 BQ4297电路原理图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../3323.USBcharger.pdf

    您好 Bill ,我这里是充电器的原理图供您查看。

    谢谢

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lee

    感谢您提供原理图。

    需要检查以下几点:

    1.) 要让设备显示正确的适配器检测、需要在第一个插座和两个插座之间等待多长时间?

    2.) 一种理论是单元正在尝试进入 OTG、如果禁用 OTG (REG01)、这是否会改变行为?