This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS43060:关于 TPS43060的问题

Guru**** 2504955 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS43060, LM5122

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1403160/tps43060-question-about-tps43060

器件型号:TPS43060
主题中讨论的其他器件: LM5122

工具与软件:

大家好、团队:

我的客户现在正在评估 TPS43060、您能帮助检查以下问题吗? 谢谢。

1.我们能不能通过观察 CBC 电流限值保护吗  

2、 TPS43060是否可在旁路模式下工作? VOUT= Vin? 如果是、那么占空比是否为100%?

3、如果 TPS43060输出电压高于输入电压、是否会产生内部保护机制来防止这种情况发生?

4.您有没有介绍 TPS43060如何与功率放大器负载协同工作的文档?

此致

Frank

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弗兰克、您好!

    感谢您通过 e2e 联系我们。

    我现在很忙、所以明天我会最晚回来与您联系。

    祝你一切顺利
    哈利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弗兰克、您好!

    我想我需要一些更多详细信息来回答您的大多数问题。

    1.我们能不能通过观察 CBC 电流限值保护吗
    这句话是一句我不理解的完整句话、还是在结尾处遗漏了一些词语?
    ...通过什么?

    2、TPS43060是否可在旁路模式下工作? VOUT= Vin? 如果是、那么占空比是否为100%?
    TPS43060不支持高侧 FET 在100%时间内导通的模式。
    为此、请使用 LM5122或 LM5123。

    3、如果 TPS43060输出电压高于输入电压、是否会产生内部保护机制来防止这种情况发生?
    在这种情况下、TPS43060只会停止开关。
    所有负载电流都将流经高侧 FET 的体二极管。

    4.您有没有介绍 TPS43060如何与功率放大器负载协同工作的文档?
    您说的是负载动态变化的音频放大器吗?
    您是否希望升压级根据放大器要求调整输出电压?

    谢谢。此致
    哈利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈利、您好!

    感谢您发送编修。 抱歉句子中缺失部分。

    1.我们能否通过捕捉一些引脚波形来观察 CBC 电流限制保护呢? 例如 SW 或另一个引脚?

    4. 您说的是负载动态变化的音频放大器吗? 您是否希望升压级根据放大器要求调整输出电压?  

    • 可以、由于音频放大器工作期间电压会发生变化、您是否有一些可应用于 LM43060以实现动态 Vout 变化的电路建议(如电压跟随器)。

    此致

    Frank

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈利、您好!

    再添加一个问题、

    • 我们是否对 LM43060 CBC 电流限制保护有更详细的描述? 例如它的工作原理以及它可以检测到多少个圆。 我在该函数中看到的描述不是太多

    谢谢。

    Frank

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弗兰克、您好!

    H 类放大器需要一个可提供超前信号的特殊放大器、
    在放大器需要电源电压之前、升压器需要提高电源电压、否则您的音频将始终被削波。

    TPS43060并不适用于此类应用。
    我们建议使用 LM5123 (带跟踪信号)或 LM5122 (带分压器、您可通过电阻加法器网络从放大器馈送信号)。

    请查看基于 LM5123的 H 类参考设计:
    https://www.ti.com/tool/TIDA-020033


    >>我们是否有关于 TPS43060 CBC 电流限制保护的更详细说明? 例如它的工作原理以及它可以检测到多少个圆。 我在该函数中看到的描述不是太多

    对于 TPS43060、没有真正的(额外)保护机制。
    控制器使用峰值电流模式控制环路。

    它首先会导通低侧 FET。 根据电感、流经电感器和低侧 FET 的电流将上升。
    控制器如何知道何时关闭? 它不使用"标称"占空比。
    当电流感应电阻器上的电压超过阈值时、该开关将关闭。
    由于斜率补偿斜坡、该值实际上会略低一些。
    因此、最后是电流检测电阻器、它定义了流经电感器的峰值电流。

    >>我们能否通过捕获某些引脚波形来观察 CBC 电流限制?
    您可以使用电流探头测量流经电感器的电流。
    这将向您展示低侧 FET 将在哪个电流下关闭。

    此致
    哈利