This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ41Z50:CC 和 ICC 位在 BatteryMode 中的用途是什么?

Guru**** 2513415 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25720, BQ41Z50

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1403863/bq41z50-what-is-the-purpose-of-the-cc-and-icc-bits-in-batterymode

器件型号:BQ41Z50
Thread 中讨论的其他器件:BQ25720

工具与软件:

为了以不同的方式提出问题、在这种情况下、"内部充电控制器"是指什么?

据我了解、BQ41Z50需要与 BQ25720等器件配对。

例如、请参阅 https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1401044/bq41z50-does-the-bq41z50-require-an-external-smart-charger-chip

因此、不清楚该寄存器中指的是什么"内部充电器控制器"。

应如何设置 CC 和 ICC 位?

ICC 位是否真正可写? (文档将其列为"R")

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    这些位在固件代码中不起任何作用。 它不控制广播功能。

    看起来您可以在 SBS CONFIG 寄存器下启用和禁用。 我不会对他们给予太多关注。 它们可能只是指示电量监测计正在控制充电器的标志。