This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62871:计算补偿电容

Guru**** 2782285 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62871, TPSM8287A12

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1404215/tps62871-calculating-compensation-capacitor

器件型号:TPS62871
主题中讨论的其他器件: TPSM8287A12

工具与软件:

大家好、团队成员:

我对 TPS62871数据表中的公式有疑问。  

在计算补偿电阻器之前、我们可以得到最小和最大输出电容值。 可使用公式计算最小值、在数据表示例中、最小值为203uF。

然后、根据、我们得到最大值:

"计算最坏情况下的分量值时、使用上面计算得出的值作为最小输出
最小电容。 对于陶瓷电容器、在考虑容差、直流偏置、
且老化效应通常是最小电容的两倍。 在本例中为最大值
电容(max) COIS 406μF

现在、当计算内部环路的带宽时、代替 C_OUT_max、插入的值为203uF、而不是 C_OUT_max 这是错误的做法、插入了错误的值、还是遗漏了一些内容? 我只是想知道公式是否正确、因为我要为自己的设计进行计算。

期待您的回复。

Becir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Becir:

    感谢您指出这一点。  是的、我们应该在这个等式中使用406uF。

    我们还将此器件用作电源模块、以实现更简单的设计:TPSM8287A12。  您还可以看看 D/S、其中有一组稍简单的计算。  我们还在此处提供了组件计算器: https://www.ti.com/tool/download/TPSM8287A-COMPONENT-CALCULATOR

    谢谢!

    Chris