This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2662:TPS26624无输出功率(0V) TPS26624DRCR

Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2662

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1402426/tps2662-tps26624-no-output-power-0v-tps26624drcr

器件型号:TPS2662

工具与软件:

请参阅下面的链接、看起来我遇到了相同的问题。
从链接来看、好像 TI 已直接联系客户并解决了问题、对吗?
 如果我们使用 VB0而不是 VI1为 U2供电、您有什么建议吗?
TPS2662:TPS26621无输出-电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sumate:

    您能说明一下您的系统要求(如输入电压、输入电压、输出电流等)吗

    如果可能、请填写 TI.com 上 TPS2662部分中的设计计算器

    谢谢  

    Amrit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这足够吗?

    e2e.ti.com/.../TPS26624-_2D00_-Design-Calculator-Rev1p0.xlsm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sumate:

    感谢您提供的投入。

    我看不到您添加的 TPS2662原理图。 它很模糊。 请再次发送给我。

    在您的情况下、浪涌电流是多少?

    器件是否未能启动、那么它在启动时是否可能会进入热关断状态?

    则可以增大 dVdT 电容。

    谢谢  

    Amrit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amrit

    很抱歉、我跳到了这个问题、没有解释任何内容。
    1.我附上了原理图。
    2.我们使用  TPS26624获得12V 电池电源。
    3. 输出为12V 部件,但该部件尚未安装,LDO 12至5V。
    4.目前只使用 LDO 为 LED 电路供电。
    5. VI1是电子熔丝输出、在启动时为0V、直到我移除 LED 电路为止。
    6.在 VI1=12V 之后,即使我已经重新安装 LED 电路,它也始终是12V。
    7.我已经通过增加 dVdT 电容器到10uF 解决,这仍然不工作。
    8.我只是认为浪涌电流不应该来自 LDO 很高,你怎么看?
    让我知道那一个建议,然后我明天会尝试做更多的。



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sumate:

    SHDN 引脚连接到 VCC、后者连接到 LDO 输出。 因此、除非 LDO 打开、否则 VCC 将为零。

    您能否移除 R3并进行检查?

    SHDN 有内部上拉电阻、所以可以将其保持悬空。

    请告诉我移除 R3后的结果。

    谢谢

    Amrit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amrit

    你是对的。 现在很好