This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62293:稳压器

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1402429/tps62293-regulator

器件型号:TPS62293

工具与软件:

您好、TI 团队:

我们之前提出了一个与 TPS62293DRVR IC 相关的故障问题。 最近、我们收到了同一客户的另一个同样故障案例。 在分析电路板之后、我们观察到 TPS62293DRVR IC 的输入和输出部分发生短路。 具体而言、引脚1和引脚6之间有8 Ω 短路、引脚5和引脚6之间有70 Ω 短路。

您能否说明此 IC 短路的可能原因?

MFG 器件型号:TPS62293DRVR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨 Nirmal:

    这些引脚之间的短路表示 IC 的高侧和低侧功率 FET 已损坏。 超过 IC 绝对最大额定值的输入电压尖峰 通常是导致这些损坏的原因。 您是否检查了 TPS62293DRVR 的输入电源轨以 查看在任何特定工作条件下是否存在任何尖峰?

    如果存在任何尖峰、在 IC 的输入端添加阻尼滤波器有助于衰减尖峰。   https://www.ti.com/lit/an/slvafe0/slvafe0.pdf

    此致、

    Varun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Varun:

    我们已咨询客户、客户确认在摄像头安装过程中没有电压尖峰。 此外、我们在5V 部分使用了 TVS 二极管(CPDU5V0U-HF)、这应该能够保护电路板免受高电压或尖峰的影响。 因此、我们怀疑 IC 故障可能是其他因素造成的。

    请您重新检查此问题并提供 IC 故障的原因。 如果您有任何其他潜在原因、请与我们分享。

    此致、

    Nirmalkumar K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨 Nirmal:

    我可以查看 TVS 二极管的规格。 请提供以下信息:

    1. 最终应用是什么?  
    2. 有多少个板发生故障? 故障率是多少? 您是否有其他客户没有发生这些故障?
    3. 何时出现故障? 安装后还是在现场运行一段时间后?  
    4. 您能否共享原理图和布局文件? 您可以通过电子邮件将其发送至 v-john@ti.com
    5. 您是否已将故障器件提交给 TI 进行故障分析?

    此致、

    Varun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 varun:

    请在下面找到所需的详细信息:

    1. 最终应用是什么?  - 相机放置在显微镜中用于眼睛监测。
    2. 有多少个板发生故障? - 2个 故障率是多少?  - 30人中的2人 您是否有其他客户没有发生这些故障? -
    3. 何时出现故障? 安装后还是在现场运行一段时间后?  - 它在客户现场的初始运行测试中出现故障。
    4. 您能否共享原理图和布局文件? 您可以通过电子邮件将其发送至 v-john@ti.com -  有。 通过电子邮件共享。
    5. 您是否已将故障器件提交给 TI 进行故障分析?  - 否 请分享故障器件的发货地址。

    此致、

    Nirmalkumar K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 varun:

    请在下面找到所需的详细信息:

    1. 最终应用是什么?  -相机放置在显微镜中用于眼睛监测。
    2. 有多少个板发生故障? - 2个 故障率是多少?  - 30人中的2人 您是否有其他客户没有发生这些故障? -
    3. 何时出现故障? 安装后还是在现场运行一段时间后?  - 它在客户现场的初始运行测试中出现故障。
    4. 您能否共享原理图和布局文件? 您可以通过电子邮件将其发送至 v-john@ti.com -  有。 通过电子邮件共享。
    5. 您是否已将故障器件提交给 TI 进行故障分析?  - 否 请分享故障器件的发货地址。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨 Nirmal:

    感谢您提供信息。

    在我们通过电子邮件进行通信时、应该结束该主题帖。

    此致、

    Varun