This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1663:SHDN 输入上拉

Guru**** 2912710 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS1663

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1403597/tps1663-shdn-input-pull-up

器件型号:TPS1663

工具与软件:

您好!  
根据 TPS1663功能方框图、低电平有效 SHDN 引脚具有一个1M Ω 至2.7V 的内部上拉电阻器。  
这是否足以使器件保持启用状态? 或者它是否需要一个外部(更强)上拉电阻(例如至5V)?
此致、  
Aziz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我刚才已经看到您的评估板也没有外部上拉电阻器、我想它应该足够了。
    用于 TPS1663x 的 TPS16630-32EVM 评估模块(修订版 A)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aziz、

    是的、SHDN 引脚无需外部上拉电阻即可保持启用状态。

    如有需要、您可以将该引脚保持悬空。

    谢谢  

    Amrit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请将此信息也添加到数据表中。 它甚至没有提到内部上拉,这只在方框图中可见;)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aziz、

    当然。 将在数据表的下一修订版中添加。

    感谢您的建议。

    BR

    Amrit