This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5013-Q1:GND 断开时的意外输出行为

Guru**** 2586575 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5013

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1403544/lm5013-q1-unwanted-output-behavior-when-gnd-is-disconnected

器件型号:LM5013-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5013

工具与软件:

你好。

我将使用 LM5013转换器将16V 至51V 的输入转换为7.4V 输出、从而为伺服系统供电。 我正在测试 电路板 GND 被移除的情况。 我知道这是粗略的领土、但对我们来说是非常重要的。

请考虑以下原理图。

当您从电路板的输入端(J1)断开 GND 时、VBAT 电压将出现在 转换器的输出端(VSERVO)。 请记住、在切断之前、该电压以系统中其他位置的 GND 电位为基准。

这本身不会对伺服的电源输入造成问题、因为没有电流流回 GND 引线。 然而、由于这个伺服具有 CAN 特性、它似乎扰乱 CAN 总线。 我猜这可能涉及 到 CAN 总线在大约3V 至5V 的电压下工作、而 VSERVO 网络已升至 VBAT 电压电平。

很遗憾、我无法对启用 CAN 的伺服进行更改。

在 GND 悬空的情况下、是否可以防止 VBAT 电压泄漏到输出端? 感谢您的帮助!