This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS923652:PWM 调光占空比精度和 TPS923655DMTREVM PCBA 信息

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS923652, TPS923655DMTREVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1392998/tps923652-pwm-dimming-duty-accuracy-and-tps923655dmtrevm-pcba-info

器件型号:TPS923652
主题中讨论的其他器件: TPS923655DMTREVM

工具与软件:

您好、先生、

当 TPS923652在以下条件下工作时、您能否分享 PWM 调光占空比精度?

VIN = 5V、VLED = 12V、ILED = 100mA。

PWM 频率=10kHz、PWM 占空比为3~100%。

PWM 信号电压电平:3.3V (H)、0V (L)。

您能否共享 TPS923655DMTREVM 的 PCBA 大小信息(W*L*H)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Henry:

    您提到的"调光占空比精度"是什么意思? 您指的是调光精度吗?

    对于 TPS923655DMTREVM、宽度为87.63mm、长度为101.50mm。您提到的"H"的含义是什么? 您想表示板的厚度吗? 或者、您想要指的是 PCBA 的总高度(包括支架和其他元件)?

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    是的、客户想知道调光精度。

    HI 是指 PCBA 的高度、包括支架和其他元件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们的专家将在明天为您提供反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Henry:

    PCBA ( 包括支架和其他元件)的高度约为29.56mm。

    有关调光精度数据、让我们通过电子邮件继续讨论

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    您能否共享 TPS923652参考设计文件(DSN 和 PCB 文件…。) 最大优点是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Henry:

    您是指 EVM 的设计文件吗? 如果是、我会通过电子邮件与您联系

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    是的! 您能将这些文件分享给我吗? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Henry:

    当然。 我将通过电子邮件与您联系

    此致、

    Steven