This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65987DDJ:双角色端口的硬件原理图要求

Guru**** 2559490 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS55288, TPS65987DDK, TPS65987DDJ, TPS65987D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1402097/tps65987ddj-hardware-schematic-requirements-for-dual-role-port

器件型号:TPS65987DDJ
主题中讨论的其他器件:TPS65987DDKTPS65987、TPS55288、 TPS65987D、电源管理类产品

工具与软件:

您好!

我正在设计具有快速电源角色交换功能的双角色端口 USB PD 充电器。 除了数据表中显示的硬件外、我想知道是否需要任何额外的硬件。
请推荐合适的。

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shwetanshu:  

    您可以参考 TPS65987DDK ts 原理图作为参考设计、原理图位于此处链接的用户指南中:https://www.ti.com/lit/ug/slvucs6/slvucs6.pdf?EVM=1724097780153&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FTPS65987DDK 

    谢谢。此致、
    Raymond Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond:

    感谢您的答复。

    根据 EVM 原理图、我看到的唯一与角色交换相关的附加硬件是快速角色交换电容器。

    除了这些硬件、还有一些其他硬件、例如扩展连接器、Tiva 芯片、Ardvark 连接器、EEPROM 1:2电阻分压器设置和外部电源路径。 这些都是必需的吗? 或者、它们的功能是什么?

    此外、我知道配置设置通过 micro-USB 端口刷写到充电 IC 中。 但是、我不会使用 micro-USB 端口、因此请建议使用另一种刷写 IC 的方法。  
    到目前为止、我一直按照 PMP40801参考设计| 德州仪器 TI.com 中给出的原理图进行操作

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shwetanshu:  

    除了这些硬件外、还有一些其他硬件、例如扩展连接器、Tiva 芯片、Ardvark 连接器、EEPROM、 1:2电阻分压器设置和外部电源路径。 这些都是必需的吗? 或者它们的功能是什么?[/QUOT]

    添加了扩展连接器 TIVA、Aardvark 连接器、以实现附加调试功能。 需要 EEPROM 来存储 TPS65987将在启动时读取的 PD 配置。 不在系统中包含 EEPROM 的替代方法是使用来自外部微控制器的 FLxx 命令在启动时加载 PD 配置。 电阻分压器用于 TPS65987 ADCIN1/2引脚搭接、可配置 PD 器件 I2C 地址及其默认配置(在通过 EEPROM 或 EC 加载 PD 配置之前)。 外部电源路径是可以添加但不是必需的可选电源路径。  

    [报价 userid="562942" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1402097/tps65987ddj-hardware-schematic-requirements-for-dual-role-port/5368018 #5368018"]此外、我了解配置设置通过 micro-USB 端口刷写到充电 IC。 但是、我不会使用 micro-USB 端口、因此请建议使用另一种刷写 IC 的方法。  [报价]

    TPS65987需要外部闪存来存储 PD 配置。 启动时(VIN_3V3或 VBUS 首先出现)、TPS65987将尝试从该闪存读取、并将配置加载到 PD SRAM 中。 配置是从 TPS65987应用程序自定义工具生成的 full-flash 二进制文件。 请参阅以下 TPS65987DDK 数据表摘录:  

    对于新设计、我建议切换到 TPS65987DDK、而不是 TPS65987DDJ 或 TPS65987DDH。 DDK 是 TPS65987系列的最新版本、兼容 PD3.1。  

    谢谢。此致、
    Raymond Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond:  

    感谢您的答复。  

    到目前为止、我一直遵循 PMP40801参考设计| TI.com 中给出的原理图、其中没有 EVM 提供的额外硬件。 但是该产品的测试报告显示它支持双电源角色。 此设计中的原理图是否可以遵循?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shwetanshu:  

    从该设计来看、由于它使用直流/直流转换器(TPS55288)、因此该参考设计仅适用于拉电流。 如果该产品符合您的设计要求、则可以遵循。  

    谢谢。此致、

    Raymond Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Raymond 的回应。

    除了 EVM 之外、是否有任何其他允许双电源角色的参考设计。 我有点不愿意遵循 EVM 原理图、因为它有许多我不需要的元件。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shwetanshu:  

    我建议遵循以下 TPS65987D 的硬件设计指南: https://www.ti.com/lit/an/slva888c/slva888c.pdf?ts TPS65987D=1724379312676&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fsitesearch%252Fen-us%252Fdocs%252Funiversalsearch.tsp%253FlangPref%253Den-US%2526nr%253D817%2526searchTerm%253Dtps65987 

    该 EVM 旨在展示使用 TPS65987D 的不同可能性、但是每个用户应用程序之间可能略有不同。  根据您的应用、设计可能与 EVM 或 PMP 电路板不同。  

    谢谢。此致、

    Raymond Lin