This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR16006YEVM:电感器电流为什么滞后于 SW 节点电压

Guru**** 2539000 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1402599/lmr16006yevm-why-the-inductor-current-lags-the-sw-node-voltage

器件型号:LMR16006YEVM

工具与软件:

我探测了电感器电流和 SW 节点电压、发现电流比 SW 电压滞后了约30-40ns。

这里是捕获的波形。

1.轻载、I_OUT 为30mA

轻负载、I_OUT 为90mA

  

正常负载、I_OUT 为600mA

如果在开关导通或关断时电流不会立即上升或下降、为什么会有延时时间?  

感谢您的澄清。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tristan:

    从电流探针到示波器似乎存在一些延迟。 我之所以这么说、是因为开关节点和输出电压纹波是对齐的。  

    谢谢!

    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Richard

    感谢您的澄清!

    祝你度过美好的一天

    Tristan