This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ35003:彼此导电的端子

Guru**** 2384260 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZ35003
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1397698/lmz35003-terminals-that-are-conductive-to-each-other

器件型号:LMZ35003

工具与软件:

大家好!

我有关于 LMZ35003的问题。
请告诉我下面以蓝色突出显示的端子。
是否有任何端子相互导电?
如果有任何相互导电的端子、敬请告知。
例如、DNC 端子引脚2和3为导电引脚。 另外、VIN (引脚26)和 SS/TR (引脚28)是导电的。 等等

此致、
Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ishiwata:

    抱歉、我不熟悉所使用的术语。 您能否详细说明一下引脚电导率的含义? 您是指引脚的电阻还是引脚的估计电流消耗等?

    谢谢!

    Joshua Austria.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、奥地利:

    感谢您的答复。

    关于连续性、引脚之间是否存在连接? 或者它们是否短路? 它们是否通过低电阻连接?
    这正是我们所寻求的。

    蓝色显示的终端是否有内部连接的?

    此致、
    Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ishiwata:

    听起来不错。  

    有关器件连接、请参阅 数据表中的功能方框图。

    为给您带来不便、我在下面列出了它、这应该可以让您更好地了解器件的内部连接。

    谢谢!

    Joshua Austria.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、奥地利

    感谢您的答复。

    DNC 端子是否在内部未连接?
    它们是否独立处于未连接状态?

    此致、
    Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Shuji、

    DNC 引脚(2、3、25)被连接至内部电路是。 必须按照数据表中表2的规定将两个引脚各自焊接到隔离的焊盘上且不能相互连接。

    谢谢!

    Joshua Austria.