This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC3818A:出现异常噪声问题

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC3818A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1403431/ucc3818a-have-abnormal-noise-issue

器件型号:UCC3818A

工具与软件:

你(们)好  

客户使用 UCC3818A、并发现某些电路板在其 MP 级上存在异常噪声。

我们已求出 FA、但 FA 表明这些 IC 上没有问题(第一个 FA 返回 IC)。

您可以帮助检查此问题吗? 并检查原理图和布局是否存在设计问题?

相关文件作为附件。 谢谢

 谢谢

  e2e.ti.com/.../UCC3818ADR-Wave-form.docxe2e.ti.com/.../GIP-UCC3818-Test-waveform.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonas:  

    很明显、NG IC 板的栅极驱动 PWM 输出由于某种未知原因而异常。

    PWM 占空比是通过比较 CAOUT 信号和振荡器斜坡来生成的、所以在我看来、无论是斜坡还是 CAOUT 信号都似乎有一些干扰。   振荡器斜坡来自2个引脚:RT 和 CT。  CAOUT 信号来自于6个信号的组合:SS、VAOUT、VSENSE、VFF、IAC、 MOUT 和 CAI。
    我在下图中圈出了这些信号。  (我忘记在 CAI 的引脚4中画圈了。)

    我怀疑这8个可能信号中的一个可能有一些噪声或损坏、从而导致 PWM 异常。  
    由于引脚3和5上已经有元件(CAOUT、Mout)、因此我建议探测其他8个引脚中的每一个、并与 OK IC 板上的相同引脚波形进行比较。
    查看其中一个是否存在最终破坏 PWM 信号的异常输入波形。  然后研究异常输入的原因。

    我无法从您提供的 PCB 布局中确定此问题的任何可能原因。  由于 OK IC 板的布局工作正常、我假设这不是布局问题。  但其可能是组件不良、或者连接到某个引脚的某个组件上的焊点不良或间歇性焊接点。  请选中此复选框。  

    此致、
    Ulrich