This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR51450-CALC:计算工具不断崩溃、出现运行时错误'1004'

Guru**** 2812685 points

Other Parts Discussed in Thread: LMR51440, LMR51410, LMR51450

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1396398/lmr51450-calc-calculation-tool-keeps-crashing-with-runtime-error-1004

器件型号:LMR51450-CALC
主题中讨论的其他器件:LMR51450、LMR51440 、LMR51410

工具与软件:

大家好、我正在调整 LMR51450的响应、但为此部件提供的计算工具在 Excel 上不断崩溃、WorksheetFunction 中出现运行时错误"1004"。 IMDIV 函数。

在调试代码时、有一个复数除法函数 DI (jw1、jw2)。 计算参数、jw1 ="19"且 jw2 ="00000047"

我不知道是否是这种情况、但我的系统是葡萄牙语(PT - BR)、并且 Excel 采用逗号作为标准的十进制分隔。 我在 Excel 配置中更改了该值、但传递给 DI 函数的值仍然使用逗号作为十进制分隔符。

其他零件的计算工具在我的系统上正常工作、即使是原始小数分隔符配置。

n`t 这可能是一个常见的和容易解决的问题,因为我没有找到有关这方面的其他问题。

此问题似乎适用于 LMR51450、LMR51440和 LMR51410。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否提供您正在使用的 Excel 版本?

    此外、您是否确保在启动 Excel 文件时启用宏? 计算器的第一个工作表上有一组说明、说明如何执行此操作。

    谢谢!

    Joshua Austria.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、感谢您的响应!

    是的、我已经完成了在"说明"表单上启用宏和 ActiveX 的步骤。 尽管在较新版本的 Excel 中配置菜单发生了一些变化、但它们仍然有效。

    我知道启用了宏 、因为我可以运行另一个计算工具(LM63460-LM64460-Q1快速入门工具- revA)、显然这也取决于它。

    从"关于"屏幕复制的我的 Excel 版本:

    MicrosoftRegisteredExcelRegisteredpara Microsoft 365 MSO (versão 2407 Build 16. 0. 17830. 20056) 64位

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kimon:

    感谢您的尝试。 我会尽力与创建此工具的工程师联系、并在本周结束前与您联系。

    谢谢!

    Joshua Austria.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我想它能正常工作。 问题似乎是 Excel 将逗号作为十进制返回、尽管它配置了点。

    但是我不得不更换模块。。。 我 添加了一些代码、将逗号替换为点、它似乎可以正常工作。  我认为有一种更巧妙的方法来解决这个问题、但现在就能解决了

     不过、最好从 TI 获得适当的解决方案、因为 我不是真的精通 VBA、并且很容易出现错误=))

    如果有帮助、我可以通过电子邮件将文件发送给您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kimon:

    听起来不错! 我仍然会跟进其他工程师、并查看在这一周结束前是否还有其他可以补充的内容、但我很高兴听到您使其正常工作!

    谢谢!

    Joshua Austria.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kimon:

    我在内部与团队进行了接洽、他们希望获得有关您问题的更多信息。 如果您需要有关这方面的更多帮助、请发送问题文件和一些调试捕获。  

    在任何情况下、我都会关闭该主题。 如果您仍想获得更多帮助、请随时打开该主题贴。

    谢谢!

    Joshua Austria.