This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76200:BQ76200

Guru**** 2506595 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1402945/bq76200-bq76200

器件型号:BQ76200

工具与软件:

在此高侧 N 沟道 FET 驱动器 IC 中、我遇到了一个问题。 引脚16 (CHG)显示为在内部短接至引脚2 (BAT)。
想要了解这在什么条件下如何发生?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arpit、

    器件是否正常工作? 通常、如果 CHG FET 驱动器关断、则会在内部连接到 BAT 引脚以关断 N 沟道 FET。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上、当我们为驱动器上电时、可以观察到充电 FET 上的 Vgs 出现脉动(间歇性)、因此 FET 无法导通。 当我们移除 IC 并检查 BAT 引脚和 CHG 引脚之间的电阻时、显示该电阻大约为100欧姆。 这是有问题的。 请帮我解决这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arpit、

    您能否分享原理图? 是否电荷泵过载? 如果电荷泵过载、器件将关闭与驱动器的连接。

    该行为的波形也可能很有用。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon