This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27426:电池容量不准确

Guru**** 2525180 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27426

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1403811/bq27426-the-battery-capacity-is-inaccurate

器件型号:BQ27426

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

当我们使用 BQ27426测量电池功率时、我们发现电压读数与万用表测量的电压值仅相差几 mV、但测量的 电池容量完全不同、达到70 -80mA H 。例如、我们测量仪器的电池容量为547mA、但 BQ27426的总容量仅为486mA

我们测量了电池的功耗、待机电流约为10mA、当我们将电子负载表连接到电池并将负载调整到100mA 时、BQ27426读取的电流仅为30mA。 当将负载调整为200mA 时、读取的值约为60mA、因此电流读数非常不准确。  我们推测出电流读数不准确会直接导致容量错误  、此时电子负载表几乎要对电池放电、 电流读数不准确会导致容量值降低。

原理图如下:

关于此问题、您有什么好建议吗?

谢谢!

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您是否对测量仪表执行了任何校准?  

    您是否成功完成了学习周期?  

    chemID 是如何匹配的?  

    此致、  

    Robert。