This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS82085:具有12V 输入的替代器件

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC12D1800, ADC12DL3200EVM, ADC12DL2500, ADC12DL1500, TPS546E25, TPS54KB20

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1401881/tps82085-alternate-part-with-12v-input

器件型号:TPS82085
主题中讨论的其他器件:ADC12DL2500ADC12DL1500、ADC12D1800、ADC12DL3200EVM TPS546E25、TPS54KB20

工具与软件:

你(们)好

我们计划将类似器件用于输入电压为12V 至2.2V 输出的 TPS82085SILT、您能为相同器件提供替代/相似器件吗?

提前感谢、

此致

Haritha.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Haritha 您好!

    您能否列出所有必需的条件? IOUT、FSW 等。。 我们是打算坚持使用模块还是可以使用转换器?

    谢谢!

    Calan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Calan:

    我们要将 ADC 的新部件从 P/N:ADC12D1800更改为 ADC12DL1500/ADC12DL2500

    对于参考 ADC12DL3200EVM 电路板原理图的新 ADC、我们计划 为 TPS82085SILT 使用类似器件(根据参考设计)、其输入电压为12V 至2.2V 输出(电路中的主电源为12V)

    对于旧的 ADC 开关稳压器 Iout 为6A、Fsw 为1MHz、LDO Iout 为3A、对于参考板 ADC12DL3200EVM 原理图、开关稳压器 Iout 为3A、Fsw 为2.4MHz、LDO Iout 为2A。

    请查看以下新 ADC 的电源详细信息

    提前感谢、如果需要任何进一步的详细信息、请告诉我们。

    此致

    Haritha.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Haritha、

    感谢您提供的信息。 要确认、您需要的是支持6A Iout、1MHz Fsw、12Vin 至2.2Vout 的降压模块。 是这样吗? 请在我出错的地方更正我、我将为您找到一款器件。

    谢谢!

    Calan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Calan:

    我们正在寻找开关稳压器

    谢谢!

    Haritha.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Haritha、

    我有几款器件可以满足这些要求(这些是转换器):

    • TPS546E25
    • TPS54KB20

    这些是我们最新的器件。 如果有任何一种方法可行、请告诉我。 如果不能、我可以列出更多器件。

    我们是否对齐了器件条件? 这些器件应该能够满足我列出的条件。

    请告诉我

    谢谢!

    Calan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Calan:

    谢谢您的建议、但这些是更大的封装、我们不计划对如下所示的 ADC 输入使用旧的 IC、而是请求您建议可以将这些新的稳压器用于新的 ADC (例如效率、噪声等)

    谢谢!

    Haritha.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Haritha、

    也许我不理解。 我列出的器件在封装尺寸较小且正确的情况下可以正常使用吗?

    我可以推荐与列出的器件类似的器件、但封装更小。 我可以查找并列出这些器件。 这是您申请的内容吗?

    例如、我可以寻找与 TPS54KB20和 TPS546E25类似但封装尺寸更小的器件。 是这样吗? 我们要寻求多小的封装尺寸? 有多大尺寸?

    感谢您在澄清方面的帮助

    谢谢!

    Calan