This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76942:MOSFET 选择指南和驱动器功能

Guru**** 2582155 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76942

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1397515/bq76942-mosfet-selection-guide-and-driver-capabilities

器件型号:BQ76942

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

您能否为我提供 BQ76942的高侧 NFET 选择指南? 数据表上没有关于 IC 的栅极驱动器电流(导通/关断等)和功能的过多信息。  

任何文档或指南对我都很有用、因为数据表中没有相关信息。  

此外、我不想使用放电 NFET。 正如我从数据表中了解到的那样;仅仅不连接 DSG 引脚就足够了吗?  

谢谢。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、FY AY、

    我们没有 BQ76942 MOSFET 的选择指南、因为没有非常严格的选择。 您希望确保它能够处理最坏情况下的电池电压情况、并增加一些开销。 通过确保 VDS 也是电池电压的两倍、可以实现这一目标。 如果您想使用我们的参考设计中使用的 MOSFET、您可以在中找到有关这些 MOSFET 的更多信息 第9.3节提供了 BQ769x2的任何参考设计 在我们的  BQ769x2常见问题解答.

    此致、
    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的亚历克西斯,为什么我们没有非常严格的选择? 例如、如果我们讨论放电 NFET、我们真的需要考虑 SOA 参数。 为了检查 SOA、我们需要栅极驱动器导通电流。  

    所以、您只选择 Vds double 吗? 如何检查 SOA?  导通和关断时的 Vds x Ideal 耗散?  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、FY AY、

    MOSEFT 的选择取决于您的系统参数和应用。 为了检查 MOSFET 的 SOA、大多数 MOSFET 数据表都包含 SOA 图。 此视频、 了解 MOSFET 产品说明书:安全工作区(SOA)可以帮助理解这些数据表提供的图形。 选择 VDS 以确保其是电池电压的两倍、这是一种简单的方法、有助于确保 FET 在发生巨大的电压瞬变时不会损坏。 此应用手册 在设计中使用 MOSFET SOA 曲线、很可能也可以帮助您。

    此致、
    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alexis、我知道它取决于我的应用、我知道如何检查 SOA 曲线、但为了检查 SOA 曲线、我需要知道 栅极电流来为 Cds 和 Cgd 充电。 我是不是对了? 如何在没有栅极电流的情况下知道栅极导通、关断、米勒时间等?  

    谢谢

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、FY AY、

    第4节使用数据表 SOA 图
     应用手册在设计中使用 MOSFET SOA 曲线表明、SOA 图通常使用漏源电流而不是栅极电流。 对于您的其他问题、该研讨会文档 了解栅极电荷 可能会有所帮助。 不过需要注意的是、我们的器件没有基于栅极电流进行表征。

    此致、
    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的亚历克西斯,对不起晚回复.  

    我知道 SOA 图基于漏极电流和 VDS 电压、但 SOA 图也使用时间值(直流、1ms、10ms、100ms 等) 我怎么才能在不知道栅极电流的情况下知道 MOSFET 导通时间? 我需要知道在 SOA 打开时检查它的时间。 如何在不知道栅极电流的情况下计算浪涌电流?  

    在这个应用中,对于 NFET 的选择,我理解你只是检查电池电压和放电电流的 Idearo*Idearo*Rds(on )=传导。 因此是欧姆区。 NFET 打开和关闭时线性区域如何?  

    谢谢

    祝你一切顺利。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、FY AY、

    我们的器件不是恒流驱动器。 MOSFET 选择非常特定于系统/取决于系统。 请参阅研讨会文档 了解栅极电荷、以帮助您解决栅极电流问题。 MOSFET 导通时间取决于系统所需的开关频率以及所选的 MOSFET。 前面提到的文档也可以帮助您解决此问题。 任何进一步的 MOSFET 问题应咨询 MOSFET 制造商。  

    此致、
    Alexis