This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:CC2电流读数

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1403054/bq76952-cc2-current-reading

器件型号:BQ76952

工具与软件:

尊敬的专家:  

以10mA 分辨率读取 CC2值的 I ma。 我们已经测量了 CAN 和示波器上的值。  

虽然示波器上的测量值具有100Hz 的振荡、但 AFE 报告的值反映相同的振荡速度太慢。 下面是 SRN 和 SRP 的参考原理图。  

  

我们将仅使用1个分流电阻器 0.5毫欧 而 CCGain =  0x41723055 且 CC Capacity =  0x4a89c74d

在上图中、蓝色信号是 CC2报告的电流、绿色是使用 LPF 过滤的电流。  

上图是在示波器上测量的相同电流、您看到的纹波为100Hz、但出于某种原因、对 AFE 报告的 CC2值的相同响应以秒为单位。 I

我希望得到您的专家建议、了解为什么会发生这种情况。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vikram:

    您测量 CC2值的频率如何? 您是否仅在执行此操作时测量 CC2值? 另外、您的测试过程是怎样的?

    此致、
    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    仅当 FULLSCAN 位被置位在警报状态时、我才读取 CC2值。  

    有一个单独的任务用于读取 CC2 (5ms 任务)值以及电芯电压和温度(5ms 任务) 。

    没有测试程序、使用电流探头在示波器上测量值、并在 CAN 上报告数据   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vikram:

    您在器件引脚处测量吗? 引脚附近有 RC 滤波器、这些滤波器也可能改变您捕获的波形。

    FULLSCAN 默认时间也~189ms、因此很有可能发生混叠。 您可以将 ADC 开启得更快(~94ms)、但精度可能会更低。 。 0x3A CC2电流() 如果您选择尝试该选项、命令将会很有用。 第4.3节库仑计数器和数字滤波器 BQ76952技术参考手册中的 可提供有关详细信息。

    此致、
    Alexis