This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23881B1EVM-024:需要4线对端口连接的澄清

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1403599/tps23881b1evm-024-need-clarity-on-4-pair-port-connections

器件型号:TPS23881B1EVM-024

工具与软件:

您好!

我们需要对4线对端口配置中的连接做一些澄清。 EVM 原理图显示:

而在数据表中、显示的连接是不同的:

在数据表中、VPWR 网络标签直接进入 RJ45连接器的两侧、而在 EVM 中、Vpwm 进入 VDC1-和 VDC2+。 它们都是相同的、还是我缺少一些东西。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Basit:

    它们在理论上是相同的、具体取决于引脚分配模式。 远端连接的 PDS 可以接受任一连接、并且只是一种命名规则。 我建议遵循 EVM、因为我们使用 EVM 运行 sifos、并且设置步骤反映了这一点、但是它们都可以工作并且都兼容。

    从 BT 规格可以看出、MDI 与 MDI-X 连接。  

    在 EVM 上、显示为:

    ALT A - MDI-X

    替代 B - MDI

    此致、

    Brandon