This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22917:TPS22917快速输出放电电压

Guru**** 2392905 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22917, TPS22919

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1404197/tps22917-tps22917-quick-output-discharge-voltage

器件型号:TPS22917
主题中讨论的其他器件: TPS22919

工具与软件:

我打算使用 TPS22917或 TPS22919来断开升压转换器(3.3V 至5V)的连接。

问题是、是否可以使用快速输出放电对升压转换器的输出电容器进行放电。 QED 引脚上的电压是否可以高于开关电压、或者是否有连接到 Vin 或 Vout 的内部保护二极管?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lukas:

    QOD 引脚电压应限制为5.5V

    您能否分享方框图或大致原理图来了解您计划如何使用它。

    BR、

    Rakesh