This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21750-Q1:有源时的 UCC21750-Q1米勒钳位

Guru**** 2506685 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1403422/ucc21750-q1-ucc21750-q1-miller-clamp-when-active

器件型号:UCC21750-Q1

工具与软件:

你好

我打算在我们的 EV 充电器项目中使用此驱动器驱动 SiC MOSFET。

我的 Q 是当栅极电压低于内部米勒钳位激活时

VCLAMP;无论它是正常关断还是何时触发 DESAT?

提前感谢

Varun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Varun:

    感谢您关注 UCC217xx 系列器件。

    米勒钳位 仅在 INP 为低电平(H 到 L)以及 OUT 达到 Vclmp 阈值时激活。 (~2V)。 但在 DESAT 事件期间、INP=H 始终处于 活动状态、因此它可能不适用、OUT 将仅执行 STO 而不是米勒钳位功能。

    我很想知道这个问题的实施方法是什么。

    希望它有所帮助。

    谢谢

    SASI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(萨西)好

    感谢您的回答。

    当我回来的时候,我在度假的时候会回复 Q

    好的

    Varun