This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2663:TPS26630 SHDN 功能和导通控制时序

Guru**** 2521130 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1404357/tps2663-tps26630-shdn-feature-and-turn-on-control-timing

器件型号:TPS2663

工具与软件:

我们是否可以使用 SHDN 引脚 进行输出控制?

我认为是这样。 对吗?

VIN 始终为24V。 当 SHDN 引脚为0V 时、Vout 关闭。

然后将 SHDN 引脚设置为5V、然后 Vout 开启。

此时我们不需要通过关断来开启 Vin。