This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS35-Q1:原始看门狗芯片替代设计

Guru**** 2597195 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS35-Q1, TPS35

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1398621/tps35-q1-original-watchdog-chip-replacement-design

器件型号:TPS35-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS35

工具与软件:

尊敬的所有人:

我们 原来的腕表 IC 是 S-19400G28A-K8T2U4 ABLIC,我们将把它更改为新的 备选器件 TPS35-Q1系列, 完整 MPN:TPS35CA** LAEDDFRQ1 (** is unknow )

为了更接近原始设计参数、、我们选择  TPS35CA** LAEDDFRQ1。

但也有一些问题、例如:

1. 根据 TPS35-Q1的规格 、选用 MPN TPS35CA** LAEDDFRQ1 如下:参见红色

阈值电压需要2.8V、是否  提供此类型的电压?  我无法通过  如下所示命名命名命名规则来确认2.8V 是否可用

2.考虑我们的原始设计和要求、引脚排列 C 只是选项、但有一些问题、如下所示

2-1:我们必须添加 新的3个端口、即来自 原始(ABLIC S-19400G28A-K8T2U4) 的 SET0、SET1、/MR 用于新 的设计、因为新的电路必须重新设计

如果 SET0,SET1不再使用,那么它将被设置为 scaling=1 ,就像 bit[0,0]一样, 如何处理这两个端口?连接到 GND ,或 任何要注意的东西?

如果 将其上拉、如何使用、例如上拉 电阻值是?

2-2:WDI 触发器在  、2 μ s 前从上升沿更改为下降沿触发、软件要  注意什么?

2-3:t_sd 计时是不需要的,它是好的吗?:标记有红线显示:

该 t SD 延时时间函数具有多大的剂量、它必须是  必需的?

我们   ABLIC S-19400G28A-K8T2U4 IC 的原始设计 没有 配备  

我们  电路 细节的原始设计为:

VDD = 3.3V  

MCU:RH850 (Renesas)

TWD=11s

td=65.2ms  

需要 WEN

需要 AEC-Q

 

感谢您发送编修

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shaofei:  

    感谢您的提问。

    1) 1)是的、我们有2.8V 阈值型号。 应为"36"((36 x 0.05)+ 1 = 2.8V)。 MPN 将是 TPS35CA36LAEDDFRQ1

    2.1)是的、SET0和 SET1引脚可以直接接地以获得看门狗超时调节 x1。

    由于 L=10秒、当 SET0= 0且 SET1 = 0时、twd = 10秒 x 1 = 10秒

    如果您需要 twd =11sec (min)、则我建议连接 set[1:0]= 0b'10、这样 twd = 10sec x 2 =20 sec

    2.2) 为了使 RESET / WDO 不置位、WDI 引脚必须在超时到期之前出现下降转换(边沿)。  

    2.3) tsd 是看门狗启动延迟、以及您要考虑的 MPN (TPS35x. A )没有 tsd 延迟。  

    如果您不需要 MR 功能、MR 引脚可通过100 kΩ 上拉至 VDD。 MR 引脚可以保持悬空。 内部上拉可确保输出不会由于 MR 引脚触发而置位。

    希望这对您有所帮助! 如果您还有其他问题、敬请告知!

    此致!

    Sila.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Sila

    感谢您的支持

    我 会与我们的相关工程师分享讨论、 如有任何问题、我也会要求他们提供更多信息

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的支持

    如果我们想使用这个模型, 如果 设置10S,我们将使用外部电容 设置的引脚排列 C ,在这种情况下,模型将是 TPS35CA36ACADDFRQ1,

    将达到8倍比例、通过这些 计算、TWD 结果将电容设置为1.25S 10.0188S

     SET[1:0]=0b'10时、请告诉我需要如何设置参数的电阻器? 是否 也与带有100k Ω 上拉电阻的/MR 相同?并 将其连接到 VDD 3.3V? 或转至 GND。

     引脚电流值是多少? 因为我们的应用是在汽车 信息音频系统中、 VDD 3.3V 来自 电池 bu +12V -> bu 3.3V

    因此、必须注意 备用条件下的电流消耗

    以下是选项: 如果 TPS35CA36ACADDFRQ1 出现任何问题、请再次确认

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sila

    您可以回答我们有关 TPS35的新问题吗

    好的  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shaofei:

    当我不在办公室的时候,西拉正在为我覆盖的时候,我将接管对这一主题的支持。

    我对这个机会和用例有很多疑问、因此我通过电子邮件发布了该主题。

    谢谢!
    约书亚