This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2373:设计审查

Guru**** 2905430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1401696/tps2373-design-review

器件型号:TPS2373

工具与软件:

我们将 TPS2373-4RGW 用于10G POE 控制器。

敬请查看设计并分享您的评论。

drive.google.com/.../view

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aditi:

    感谢您的咨询。

    我无法在 google drive 中打开您的文件。 您能否直接在 E2E 中分享这个信息、或者如果您愿意通过电子邮件分享、请告知我?

    此致、

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aditi:

    感谢您的文档。 请参阅以下评论:

    1.我可以知道您的电路中是否需要 VC_IN 和 VC_OUT 来启动下游 PWM 控制器吗? 如果不需要使用 VC_IN 和 VC_OUT (以及 APD)、建议使用 TPS2372-4而不是 TPS2373-4。 如果您必须使用 TPS2373-4、则需要在 VC_IN 处构建一个分压器电路并在 VC_OUT 处构建一个电容器、如下所示。


    AMPS_CTL 电阻的额定功率需要更高(R226使用0402)。 建议使用1210或更大的尺寸。

    3. VDD 与 VSS 之间的输入电容需要为0.05–0.12 μ F。 通常建议使用0.1uF。

    4.对于8级 VDD、RTN-RTN 之间的输出电容通常需要大于68uF PD。

    此致、

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diang:

    我们需要使用  TPS2373-4、因为我们正在使用我们的现有设计之一。

    对于输入电容、我们之前放置了2.2uF 电容、但在未安装该电容后、我们尝试使用 Trendnet 的 POE 注入器 TPE-319GI 和 Phihong 的 POE90U-1BT-X 来开启 POE 电路板、因此运行良好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aditi:

    感谢您的答复。  

    如果未使用 VC_OUT、请勿在 VC_IN 处安装像2.2uF 这样的大电容器。 您可以使 VC_IN 电容器为1nF 或未安装、在您的用例中为 VC_OUT 为100nF。  

    TPS2373-4在 VC_IN 和 VC_OUT 电容器中具有一个诀窍。 因为 VC_OUT 具有内部启动电压稳压器。 您需要使 VC_OUT 电容器比 VC_IN 电容器大10倍。 因此、当 VC 开关导通且 VC_IN - VC_OUT 电容器短路时、VC_OUT 电压不会降至 UVLO 以下。  

    此致、

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xing:

    规格。 感谢您的支持。

    根据您的建议、我们将在 VC_OUT 处放置100nF 电容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aditi:

    欢迎您! 我现在结束该主题。 如果您还有其他问题、请回复或打开新主题帖。

    此致、

    Diang