请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM1084 工具与软件:
专家们、您好!
您能否帮助确认器件 LM1084ISX-3.3/NOPB 的封装图 KTT0003B 的模板尺寸?

https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm1084.pdf 页中找到
另外,我看到了这个帖子:
附上 KTT0003B_4215105.pdf、显示1.03mm 尺寸。 我们是否可以将其用于 LM1084ISX-3.3/NOPB?

谢谢你。
此致、
阿奇·A·.