This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM1084:确认封装图 KTT0003B 的模板尺寸

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: LM1084

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1402555/lm1084-confirm-stencil-size-of-package-drawing-ktt0003b

器件型号:LM1084

工具与软件:

专家们、您好!

您能否帮助确认器件 LM1084ISX-3.3/NOPB 的封装图 KTT0003B 的模板尺寸?

https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm1084.pdf 页中找到

另外,我看到了这个帖子:

附上 KTT0003B_4215105.pdf、显示1.03mm 尺寸。 我们是否可以将其用于  LM1084ISX-3.3/NOPB?

谢谢你。

此致、
阿奇·A·.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Achie、您好!

    我必须就此联系我们的封装团队。 LM1084数据表中的 KTT0003B 图纸日期为2023年、而您刚才提到的图纸日期为2017年、因此、我们不知道哪款器件是正确的。 我猜数据表中的图纸是正确的、如果是、我会问封装团队有关尺寸的问题。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    感谢您让我们知道。

    期待您的确认。

    此致、
    阿奇·A·.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archie:

    很抱歉耽误你的时间。 我再次联系封装团队、但没有听到。 我将继续尝试获得回复、并在收到回复时向您通报最新情况。  

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archie:

    我已经确认了模板尺寸、见下文。  

    此致、
    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您、Nick!

    此致、
    阿奇·A·.