This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25120A:BQ25125电压监控器说明

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1404250/bq25120a-bq25125-voltage-monitor-description

器件型号:BQ25120A

工具与软件:

您好!

我发现图9-3可能不准确、我很难理解"解码器"部分是如何工作的。

它将电池电压输入显示为0.8 * VBAT。

Vref 为 VBAT_Request?

解码器有5个输入和3个输出。

对于这样一个详细的图纸,它留下了很多问题。

如果没有附加信息、操作描述似乎不起作用。

有人能解释吗?

.js.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    该图旨在演示电压监控器用于电压感应的基准电压/比较器结构。 将比较值解码为电压计算以及开关控制的逻辑被抽象化。  

    解码器中的5x 输入表示 VBMON_TH 可以表示的5%百分比比较值、3个输出表示 VBMON_TH 的3个位:

    VREF 是配置的 VBAT 稳压电压、因此这取决于 VBATREG 域寄存器值。  

    此致、

    Juan Ospina