This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7480-Q1:使用 LM74800向电源多路复用器设计中添加输入优先级开关

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1402502/lm7480-q1-adding-input-priority-switch-to-power-mux-design-with-lm74800

器件型号:LM7480-Q1

工具与软件:

您好!

我根据题为"在汽车区域模块中使用理想二极管的优先级电源多路复用器"的应用简报中的图4从事电源多路复用器设计。 我的设计使用的是 LM74800、我想对电路进行一项修改。

具体而言、我需要整合一个物理开关、允许我手动更改两个电源输入的优先级。 在当前设计中、一个输入具有固定的优先级、但我想使用开关在两个输入之间切换、以便我能够控制哪个源优先。

您能否就使用 LM74800实现此功能的理想方式提供一些指导或建议?  

谢谢!

Owen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Owen:

    您可以添加仅控制每个控制器 OV 引脚的物理开关。 OV 接地将使控制器处于活动状态。 当一个 OV 接地时、另一个 OV 将为高电平并使该控制器处于非活动状态。 可添加如图所示的简单开关。

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shiven:

    此方法的问题在于、无论物理开关位置如何、如果一个电源丢失、我都需要控制器具有进行开关的能力。 换言之、交换机需要分配优先级、同时 不会在所选电源断电时阻止切换功能。 我的理解是、此方法不允许这样做?