This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:报告低满电荷容量

Guru**** 2924480 points

Other Parts Discussed in Thread: GPCCHEM, BQSTUDIO, GPCRA0

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1380209/bq40z50-r2-reporting-low-full-charge-capacity

器件型号:BQ40Z50-R2
主题中讨论的其他器件:GPCCHEMBQSTUDIOGPCRA0

工具与软件:

您好!

我们正在观察一些电池组(其满电量低于设计容量2-3AH)的电量较低。 我们在下面观察到的充电日志文件

1.部分电池:在充电时,电池的剩余容量不会增加,直到一段时间(约2-3AH),然后开始增加。 充电结束时、完全充电容量报告的容量比设计容量低2-3AH (随附的日志文件)。

2.对于一些电池来说:放电时剩余电量不会递减、即使放电电流在2-3Ah 后从电池流出、剩余电量也会开始递减。 FCC 报告的金额较少。

尽管电池能够提供满设计容量、监测计报告的 FCC 仍小于 Charged/Discharge Capacity 值。 上面提到的2-3AH 是不能恢复的、即使我们执行的循环已超过10个周期。

附加了 gg 文件和日志文件以供参考。

e2e.ti.com/.../CHG_5F00_20240626.csve2e.ti.com/.../FBP1164_5F00_GS205_5F00_20181219.gg_2800_1_2900_.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否校准了器件?

    您是否使用 GPCCHEM 工具获得了 dod%误差不超过3%的 chemID 匹配?

    您是否完成了学习周期并达到学习状态6?

    此致、

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Evan、您好!  

    是的、已校准电池组  

    这些细胞被送往 TI 进行表征、因此使用了 TI 提供的化学 ID

    是学习周期已完成并达到状态0E

    谢谢!

    AV

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、AV

    感谢您的确认!

    查看 log 和.gg 后、尝试禁用 RELAX_SMOOTH_OK、看看这样是否会产生更好的结果。

    此致、

    Evan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Evan、您好!  

    我们将进行此更改、执行测试并根据结果进行更新。

    谢谢!

    AV

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    今天是一个全国性节日。 我们明天会回复您。

    此致、

    应用团队的成员

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 禁用 disable relax_smooth_ok 没有给我们带来更好的结果。

    2-3Ah 的变化保持不变、与启用上述设置时相同。

    是否有任何其他参数需要我们考虑以避免该跳转

    谢谢!

    AV

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、AV

    您是否可以在禁用平滑处理后共享.log 文件?

    此致、

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Evan、您好!  

    我们已经循环它在我们的系统,所以我们没有日志文件.

    我们将在 Bqstudio 中循环并为您提供数据。

    您只需要知道您是否需要数据的.csv 或.log 文件?

    谢谢!  

    AV

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、AV

    .csv 将是完美的!

    此致、

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Evan、您好!  

    我已经 在禁用  relax_smooth_ok 后附加了循环数据

    谢谢!

    AV

    e2e.ti.com/.../Relax_5F00_smooth_5F00_ok_2D00_Disabled_5F00_cycles.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、AV

    您发送的日志文件看起来不错、您有哪些顾虑?

    预期的 FCC 是什么?

    此致、

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Evan、您好!  

    设计容量为22800 mA 20。 和学习的 QMax 值>302. 24000 mA

    在将学习到的 GG 或 Srec 加载到 电池组后,FCC 报告>~23000mA 261,但在电池循环过程中,报告的 FCC 似乎下降,并在日志文件中看到约19000mA 或21000或22000,这比设计容量小得多,也由于这个因素,它影响 SOH,即使新电池组也不是100%。 我们预计 FCC 的容量也会大于3079 22800mA 电池可以提供大于23000mA 的容量。 是否有办法避免 FCC 的这些突变并在使用过程中保持其值的稳定性?

    谢谢!  

    AV  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、AV

    FCC 是否在每个放电周期后增加?

    您能在一个日志中记录多个放电周期吗、我想与我的团队讨论这一点。

    此致、

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Evan、您好!  

    根据您的要求,我上传了一个日志文件,其中包含单个日志中的多个放电循环。

    谢谢!  

    AV

    e2e.ti.com/.../cycling_5F00_log.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、AV  

    请允许我留出一些时间、我想与我的团队讨论此数据。

    同时、请使用 GPCra0工具、这应该可以帮助应对 FCC 波动。

    GPCRA0应用软件和框架|德州仪器 TI.com

    此致、

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Evan、您好!  

    是否从所提供的数据中发现了任何结果?

    此外,我们还使用 GPCRA0工具为我们的少数包生成 golden 文件,但 FCC 波动也在他们上面看到。

    我们对于 FCC 波动问题处于相当大的间断状态。

    谢谢!  

    AV

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、AV

    在与我的团队讨论后、FCC 似乎会随着温度的变化而变化、这是可以预料的。  

    电量监测计会在发生以下任何事件时更新未滤波的 FCC:

    • 漂移
    • 充电开始
    • 充电结束
    • 放电开始
    • 放电期间的 DOD 网格点交叉
    • 温度变化
    • SOH 更新
    • 何时进行 OCV 测量
    • 更新

    此致、

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Evan、您好!  

    我们知道,在上面提到的点 FCC 将更新,但变化会是2到3 Ah 左右?

    另外,我们在我们的系统中看到的另一个显著的观察结果是,当我们使用较高的充电电流(约15A)充电时,我们的电池组 FCC 跳变似乎最小,但同一电池组充电时使用较低的电流(约6-7 A)时, FCC 跳变到一个非常显著的差异从大约23Ah 到19Ah。 是否有任何想法,为什么电流水平会导致这样的行为?

    谢谢!  

    AV。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、AV

    是的、这并不是不合理的、而是取决于环境和其他因素。

    您的 dschg/chg 电流阈值可能存在问题、您能否分享您的.srec?

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../Pack_5F00_SREC.zip

    尊敬的 Diego:  

    我已经附加了.srec 文件。 请检查并告知我们您的发现。

    谢谢!

    AV

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、AV、

    请给我们一些时间来浏览这些文件。

    此致、

    Nick  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、AV

    FCC 的波动是由于电池组的温度变化、这是正常现象。

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego:  

    我们同意您的 FCC 波动与电池组的温度。 在我们的情况下,有趣的是,随着充电电流的提高(约15A )导致温度变化较高,与在较低电流(6-7A)下充电相比, FCC 的跳变较小,导致温度变化较低, FCC 跳变较高。 这可能是什么原因造成的? 我们是否可以在已向您共享的 SREC 中修改任何参数以避免出现此现象?  

    谢谢!

    AV

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、AV

    通常、在为电池充电时、C 率越高、电芯完成充电后电压下降就越多。

    此致、

    Diego