请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ76952 工具与软件:
尊敬的专家
当 MOS 关断时、这些 DSG 和 CHG 两个引脚可以承受多大的吸收电流?
MOS 关断时、外部负载(比如容性负载)的电通过这个电路流回芯片管脚。 在此电路中、只有1K 电阻、存在芯片引脚是否损坏的问题。

在这种情况下、BMS 不知道负载已短路、会尝试开启放电。 过程配置是首先打开预放电、然后打开主放电 MOS。 如果在预发布过程中未检测到 LP 引脚电压、芯片是否会继续开启主 MOS?