This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z561-R2:脉冲输出电压低时的脉冲引脚对地阻抗

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1399684/bq27z561-r2-puls-pin-impedance-to-ground-when-puls-output-voltage-is-low

器件型号:BQ27Z561-R2

工具与软件:

客户发现此 IC 的 PULS 引脚驱动能力会有所不同。  在发送0x0046命令时、他们需要测试该引脚的下拉电阻。  

您能否提供测试方法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fabio 您好、  

    我不确定此处尝试实现的是什么、但 PULS 引脚并不用于驱动电路、而是用于生成信号。  

    此致、  

    Robert。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    客户使用 Plus 引脚禁用保护器。

    当 plus 配置为低电平时、VDD1电压将降低、第一个保护器将无法工作。

    但在某些情况下、VDD 电压略大于阈值。

    那么、您能帮助我们与系统工程师进行通信并告诉我 PULS 引脚的灌电流容量吗? 几 mA?

    顺便说一下、您可以帮助将该主题修改为内部主题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Fabio、  

    创建线程后、我无法将其更改为内部线程。 请删除此主题帖并重新创建一个内部主题帖、以便我在其中回答您的问题。  

    此致、  

    Robert。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能在本主题中帮助回答这个问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    请将此问题作为私有线程进行提问。  

    此致、  

    Robert。