This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28711:驱动引脚提供的脉冲幅度为1伏。

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1404840/ucc28711-drive-pin-is-giving-single-pulse-of-magnitude-1-volt

器件型号:UCC28711

工具与软件:

您好!

有一个与这个 PWM IC 相关的问题、请帮助我解决这个问题、下面将提到这些问题

  • 当我打开转换器时、输出电压为0伏、所以我用示波器检查了驱动引脚(PWM IC 的第6个引脚)、由于没有发生 MOSFET 开关、它产生了1伏幅度的单个方波脉冲。
  • 第二次观察结果当我检查 NTC 引脚(PWM IC 的第3个引脚)时、我会得到幅度为2V 的单个脉冲。

因此、请帮助我解决这个问题。  

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请附上原理图、相关 PCB 屏幕图像和波形以及输入电压、输出负载等电气测试条件。

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、

    您必须提供更多信息、以便我们帮助您找到设计问题。 请提供原理图和一个完整的设计工具(可从 https://www.ti.com/tool/download/SLUC590下载)

    谢谢!

    射线