请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC28711 工具与软件:
您好!
有一个与这个 PWM IC 相关的问题、请帮助我解决这个问题、下面将提到这些问题
- 当我打开转换器时、输出电压为0伏、所以我用示波器检查了驱动引脚(PWM IC 的第6个引脚)、由于没有发生 MOSFET 开关、它产生了1伏幅度的单个方波脉冲。
- 第二次观察结果当我检查 NTC 引脚(PWM IC 的第3个引脚)时、我会得到幅度为2V 的单个脉冲。
因此、请帮助我解决这个问题。
谢谢你