This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG1210:请参阅 VDD 和 GaNFET 上的11.74VDC 始终激活。

Guru**** 2509425 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG1210, LMG1210EVM-012

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1404284/lmg1210-seeing-11-74vdc-on-vdd-and-ganfet-always-active

器件型号:LMG1210

工具与软件:

我将使用采用 IIM 配置的 LMG1210 GaN 驱动器、目的是驱动 EPC8002 GaN FET。 我配置了电路、以便有3个电压轨可供选择、用于 GaN 漏极或需要排放到 GND 的外部信号。 实际上、根据所装 R00跳线的配置、LMG1210芯片可以驱动 EPC8002 GaNFET 高侧或低侧。 如果您有关于原理图的任何其他问题、请告诉我。

使用以下设计时会出现一些问题:

-在高侧应用中,无论输入处于高电平, GaN FET 始终处于活动状态

-测试后, VDD 引脚显示11.74VDC 并参考电源接地。

e2e.ti.com/.../DipTrace-Schematic-_2D00_-0038B0411_5F00_SIMPLIFIED.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    向 VIN 施加12V 电压时、VDD 上的电压为11.74V? 内部 LDO 可能会损坏。 您是否看到多个器件存在相同的问题?

    此外、高侧开关将不起作用、因为 HS 为悬空状态、并且自举电容器没有充电路径。

    谢谢!

    Walter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我更换过设备两次、在 VDD 上仍然看到11.74。 让 DHL 和 DLH 保持浮动会有什么影响? 否则我不使用内部 LDO。

    根据器件 U1.5、自举二极管通过馈通电容器容性耦合到 HS。 这是根据 LMG1210EVM-012数据表(SNVU572)第5页实施的。 我实施馈通电容器的方式是否不适用于我的预期应用? 感谢您的快速回复!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于 EN/HI 和 PWM/LI 连接在一起、因此 DLH 必须连接到 VDD 才能选择独立输入模式。 DHL 可以在独立模式下保持悬空或连接到 VDD 或接地。 如果在 PWM 模式下将两个输入连接在一起、则每次 PWM 信号为低电平时、该器件都将被禁用。

    高侧开关使用电平转换器以及自举电容器和二极管、以便将 HO 输出电压作为 HS 的基准。

    本文档介绍了自举电路的工作原理。  https://www.ti.com/lit/an/slua887a/slua887a.pdf

    当高侧开关关闭时、需要一条从 HS 到接地的充电路径、以便为引导电容器充电。 这通常是通过低侧开关实现的。 由于您的电路没有从 HS 到接地的充电路径、因此需要添加浮动电源或低侧开关来实现高侧开关。 为了使 FET 导通、栅极驱动器输出电压需要转换至适当的电平。

    谢谢!

    Walter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想知道我是否发现了这个问题。 您在第3页参考了 DHL 应该 悬空、GND 或 VDD、并且 DLH 应该连接到 IIM 的 VDD。 不过、第15页列出了下表。

    这是我在设计中遵循的表、其中 DHL 连接到 VSS、DLH 连接到 VDD for IIM (在数据表第15页)。 对于 IIM 的正确配置、是否有一些指导?

    但是、将其复制到自举电路上。 我知道我实际上没有接地路径、因此我必须在下一个设计草案中更改。 有趣的是,似乎在专门为 IIM 提供文档的方式上很少。 感谢您的详细答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    图16遗漏了 DHL 也可以连接到 VDD for IIM。 您的原理图已针对 IIM 正确配置

    再看一下原理图、我认为问题在于您没有连接到 VSS 的接地节点。

    VSS 是器件的接地节点、因此、由于没有接地连接、器件不会导通、并且11.74V 通过 LDO 进入 VDD 引脚。

    IIM 在该表和时序图中进行了说明。 在 IIM 中、LO 由 LI 独立控制、HO 由 HI 独立控制。  

    谢谢!

    Walter